主题中讨论的其他器件:MSP432E401Y、 UNIFLASH、 SEGGER、 TM4C1294NCPDT
早上好!
我有一个简单的问题! 我购买了 XDS110调试探针、想知道我是否能够将 MSP432E401Y launchpad 刷写。
- 我从 Launchpad 上的 J101上断开 RST、TMS、TCK、TDO 和 TD1引脚跳线的连接。
- 该 LaunchPad 通过插入到 CDS-11板载仿真器中的 USB 供电。 J101上的 GND、5V 和3V3跳线仍组装在板上。
- 我已将 XDS110调试探针的 AUX 功能电缆连接到 Launchpad 上的 J11。
当我尝试通过 UniFlash 或 CCS 进行闪存时、我收到以下错误消息:
"连接到目标时出错:(错误-615 @ 0x0)目标无法看到格式正确的 SWD 标头。 到目标的连接也许不可靠。 尝试降低 TCLK 设置、然后再重试。 (仿真软件包9.10.0.00080)"
非常感谢任何帮助!
我确定这是我错过的愚蠢的东西。