This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G1107:工作温度含义

Guru**** 2392095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1235621/mspm0g1107-operating-temperature-meaning

器件型号:MSPM0G1107

专家、您好!

请问您是否理解下图工作温度范围的含义? 是否在环境温度范围内? 谢谢!

此致、

Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ann:

     参考的温度是指 MSPM0G110x 的 T 版本 在-40°C 至105°C 范围内的工作环境条件

    此致、

    悉尼