This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD263:MCAL v8.6.2中的 SPI 队列配置

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1233217/tmdscncd263-spi-queue-configuration-in-mcal-v8-6-2

器件型号:TMDSCNCD263

大家好、

MCAL v8.6.2中是否有任何选项可用于配置 SPI FIFO 缓冲区、以及

您能否确认  SPI FIFO 缓冲器是否可用于对不同 SPI  序列进行排队?

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rubina:

    我正在处理这张票、将通过 EOD。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rubina:

    我向 MCAL 团队核实过、告知 MCAL 不支持这一点、因为这不是 AUTOSAR SWS SPI 驱动程序要求。 您是否检查了自动标记规格并提出了此请求? 如果是、请转发相同信息、以便我将其展示给我们的团队。 根据我们进行的检查、被告知这不是必需的。

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kowshik:

    我们将使用 AM263 micro、我们有一个 SPI FIFO 缓冲器选项。

    如果不支持 MCAL、那么您能否告诉我们我们如何使用此 SPI FIFO 缓冲区?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rubina:

    我收到了 Dev 团队的反馈。 MCAL 驱动程序在内部使用 FIFO 缓冲区来高效地使用 Rx 和 TX 硬件、因此没有单独的选项来选择 FIFO 选项。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kowshik:

    感谢您的更新。 让我检查一下并提供更新。

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kowshik:

    感谢您为解决此问题提供的支持。

    谢谢。此致、

    Rubina