This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD263:ADC 配置- EB Tresos 中需要描述()

Guru**** 2940500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1234292/tmdscncd263-adc-configuration---clarifiation-required-in-eb-tresos

器件型号:TMDSCNCD263

大家好、

ADC 配置->  AdcOsCounterRef  默认为禁用。 如果我们尝试启用它、则触发 OS 计数器中的错误。  

您能否澄清一下 ADC 对话所需的此选项?  

注意:如果我们尝试将向量 OS 计数器映射到其他模块(GPT、CAN、SPI...等)、它将接受该计数器。 但 ADC 不允许这样做、您能否为我们提供相关指导? 谢谢

配置和错误日志:

谢谢

Vivek Arivazhagan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    感谢您的报告。 我正在与内部团队核实 EB Tresos 是否存在任何限制它的 XDM 编码错误。 据我所知、计数器引用必须是可配置的、不会出现任何问题。

    谢谢。
    G Kowshik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    我已经从 ADC 专家那里听到过。 这是他们分享给您的配置、供您尝试、

    我相信您的配置中也包含了操作系统模块。 如果这不能解决您的问题、请共享您的配置的 xdm 文件、以便我可以在最终检查时加载它们。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kowshik:

    尝试过、仍然 报告错误。 请找到 xdm。 谢谢


    .e2e.ti.com/.../ADC_5F00_Counter_5F00_Issue_5F00_config.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    我们不能在最后重现这一点 如果遗漏了其他内容、让我做更深入的检查。

    谢谢