This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:我要使用 AM243x 运行 PROFINET/IRT

Guru**** 2430620 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1235037/am2434-i-want-to-run-profinet-irt-using-am243x

器件型号:AM2434

大家好!

我想使用 AM243x 操作 PROFINET/IRT。

如果是、我是否需要外部 RAM、而不仅仅是内部 RAM?

此致、

冥王星

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们有一个相同的问题。  目前、我们正处于采用 AM243x 的 PCB 的设计阶段、并已意识到我们可能需要额外的存储器。

    根据论坛 (https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1229452/am2434-questions-about-profinet-in-mcu_plus_sdk_am243x_08_06_00_43)最近的讨论、当前堆栈似乎大于2MB、并且会进行优化以减小尺寸。

    无论如何、我们自己的应用程序也会占用相当多的空间、未来使用 PROFINET 协议栈时、我们似乎需要额外的内存。 我们试图确定是通过 DRAM 接口使用 DRAM、还是通过 GPMC 接口使用 PSRAM/SRAM。 是否有任何建议可以  改善即将推出的 PROFINET 协议栈的存储器扩展方式?

    顺便说一下、我想 PO 中的这个问题与即将推出的堆栈有关、而不是与某个较旧 SDK 中的较旧堆栈有关。

    此致、

    额尔金

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想使用 AM243x 操作 PROFINET/IRT。

    如果是、我是否需要外部 RAM、而不仅仅是内部 RAM?

    [/报价]

    Ryuto/Erik、您好、

    是的、由于当前尺寸超过2MB、因此需要外部 RAM。 如果您使用17x17封装并拥有 DDR、则可以使用 DDR。 否则、您需要通过 GPMC 使用外部 RAM。

    如上一篇文章所述、Profinet 版本的时间表尚未制定、我们仍在解决许可部分的问题、以简化像您这样的客户的使用。

    感谢您的耐心等待。  

    无论如何、我们自己的应用程序也会占用相当多的空间、未来使用 PROFINET 协议栈时、我们似乎需要额外的内存。 我们试图确定是通过 DRAM 接口使用 DRAM、还是通过 GPMC 接口使用 PSRAM/SRAM。 是否有任何建议可以  改善即将推出的 PROFINET 协议栈的存储器扩展方式?

    顺便说一下、我想 PO 中的这个问题与即将推出的堆栈有关、而不是与某个较旧 SDK 中的较旧堆栈有关。

    [/报价]

    有关外部 RAM 支持的更多详细信息、请参阅这篇文章 e2e.ti.com/.../am2431-external-ram-interfacing-options

    如果您有任何进一步的疑问、敬请告知

    Br

    Nilabh A.

    [/quote]