This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SysConfig:SysConfig

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, TMS320F28335, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1234835/sysconfig-sysconfig

器件型号:SysConfig
主题中讨论的其他器件: TMS320F28335C2000WARE

大家好

我刚刚安装了 SysConfig 工具、这对我来说是新的。 但其面板中没有像数字控制库和模数转换器(ADC)这样的外设。 请看下图。

您能否建议如何在我安装的 SysConfig 工具中启用其他外设功能、如此->

谢谢

此致

阿尔萨兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您打算使用哪种处理器?

    谢谢你

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在使用外设中包含 F28335卡的 TMS320F28335 Delfino 板。

    此致

    阿尔萨兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arsalan:

    确保在启动 SysConfig GUI 时使用的是软件产品(例如 C2000Ware 4.03.00.00)。 如果不这样做、它将仅启动 pinmux 工具、而不具有配置外设或使用附带库的任何功能。

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arsalan:

    实际上、我只是更仔细地了解了一下。 仅在我们 F2837x 系列之后的 C2000器件上提供外设配置功能。 您将需要使用该器件或新一代3器件。 否则、我们的旧器件仅支持 SysConfig 中的常规引脚多路复用功能

    此致、

    彼得