This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1304:有关 MSPM0L 时钟和放大器的查询;数据闪存示例

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1235011/mspm0l1304-queries-on-mspm0l-clocking-data-flash-example

器件型号:MSPM0L1304

团队、您好!

我们的一位 KMM 客户正在  使用 MSPM0L1105TDGS20 (20引脚)开发电池供电触发设备。 在 他们的应用中、他们希望 用最小电流配置 MCU、以延长 电池寿命。 他们正在寻找32KHz 的时钟(所有时钟都处于激活模式)。  对于此应用程序、他们有以下查询:

  1. 我们能否 对工作模式下的所有时钟使用32KHz 的内部振荡器
  2. 32KHz 时钟的电流消耗有多大、我们的目标/预期是<8uA
  3. 闪存中数据重写的示例代码(10到15字节数据)

请尽快分享您的意见。

此致、

Vikas Chola.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vikas:

    使用时钟树工具、您可以轻松地配置以将所有时钟设置为使用32kHz 时钟。 下面是时钟摘要、请注意 MFCLK 和 MFPCLK 是4MHz 时钟、因此不使用。

    电流消耗取决于正在使用的外设和时序。 您需要禁用 Sysosc 并在 RUN2模式下运行。3.3V 电源下的电流为~242uA (1.8V 电源下为~235uA)。 我建议进入低功耗模式、然后在需要时唤醒。 如果它们在待机1中休眠、则电流最低。

    请参阅 SDK 中的闪存示例。

    此致、

    Luke