This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:I2C 读取寄存器数据 driverlib 示例

Guru**** 2124380 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP432E401Y
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1233558/msp432e401y-i2c-read-register-data-driverlib-example

器件型号:MSP432E401Y

您好!

我对 msp432微控制器非常陌生、

我正在寻找一个可以读取从器件寄存器数据的 I2C driverlib 示例。

此致、

TeX

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     有大量的 I2C 示例可供您参考。 首先、安装 适用于 MSP432E 的 SimpleLink SDK 、然后将以下目录中的这些工程导入 CCS。

    您可以从 CCS 内的 Resource Explorer 导入相同的项目。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    我需要一个特定的函数来读取 i2c 从器件的寄存器数据。  

    您能帮我解决这个问题吗?

    此致、

    TeX

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      具体的函数是什么意思? 所有文档都位于 C:\ti\simplelink_msp432e4_sdk_4_20_00_12\docs 下。 具体而言、对于 TI 驱动程序、您可以访问 C:\ti\simplelink_msp432e4_sdk_4_20_00_12\docs\tidrivers 并启动 tidriversAPI.html。  您将在下方看到。  

    点击 I2C.h 将打开所有 I2C API 的文档以及使用示例。 下面是一个描述如何读取/写入 I2C 数据的片段。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您提供的宝贵信息、Charles、

    我 最近开始使用 msp432e401y Driverlib 进行编程、实施起来非常困难

    是否有任何可以轻松实施的程序  

    此致、

    TeX

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tex:

     首先、我的坏人。 在我的第二次回复中、我要向 您展示基于"TI-driver"的 I2C 代码。 TI-Driver 通常与 RTOS 一起使用。 再次阅读原始文章后、您正在查找 I2C driverlib 示例。 在我的第一次回复中、我给出了 i2c driverlib 示例列表。 i2c driverlib 示例是非基于 RTOS 的示例。 您是否有机会尝试 C:\ti\simplelink_msp432e4_SDK_4_20_00_12\examples\nortos\MSP_EXP432E401Y\driverlib\i2c_mastermode_simple_transfer? 它将执行简单的 I2C 传输。 开始时、这应该是一个简单的示例。  

     下面是为 TM4C129 MCU 开发的另一个示例。 TM4C129与 MSP432E 是相同的器件。  TM4C129的 driverlib 与 MSP432E 相同。 这两个 MCU 的区别在于 TM4C129不使用 SimpleLink SDK 平台、而是使用其 TivaWare SDK 平台。 如果您已经下载 TivaWare、您可以在  C:\ti\TivaWare_C_Series-2.2.0.295\examples\boards\ek-tm4c1294xl-boostxl-sensub\HUMIDITY_sht21_simple 中找到示例。 我还要在这里附加示例代码。  

    Fullscreen
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    #include <stdint.h>
    #include <stdbool.h>
    #include "inc/hw_memmap.h"
    #include "inc/hw_ints.h"
    #include "driverlib/debug.h"
    #include "driverlib/gpio.h"
    #include "driverlib/i2c.h"
    #include "driverlib/interrupt.h"
    #include "driverlib/pin_map.h"
    #include "driverlib/rom.h"
    #include "driverlib/rom_map.h"
    #include "driverlib/sysctl.h"
    #include "driverlib/uart.h"
    #include "utils/uartstdio.h"
    //*****************************************************************************
    //
    //! \addtogroup example_list
    //! <h1>Humidity Measurement with the SHT21 (humidity_sht21_simple)</h1>
    //!
    //! This example demonstrates the usage of the I2C interface to obtain the
    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的理解、Charles、

    我只想使用"simplelink_msp432e4_SDK_4_20_00_12"

    因此、我已经执行了"i2c_mastermode_simple_transfer"

    它是工作良好,但我无法理解程序自定义..

    请求您发送任何可读取外部从器件寄存器地址的示例。

    "寄存器读取"功能在该示例中单独说明。

    此致、

    TeX

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    T 是工作良好,但我无法理解程序自定义..

    请求您发送任何可读取外部从器件寄存器地址的示例。

    "寄存器读取"功能在该示例中单独说明。

    [/报价]

    我认为  i2c_mastermode_simple_transfer 已经足够简单了、可以用作起点。  

    基本上,代码在 main ()中开始,使用以下代码来启动读取事务。 它为读取留出从器件地址、并通过调用 MAP_I2CMasterControl 来在 I2C 总线上开始事务。 然后、它 在 setI2CState 等于 I2C_MASTER_RX 时循环等待 。    在 I2C ISR 处理程序中读取所有数据后、setI2CState 状态将更改为 I2C_MASTER_IDLE。  

    下面是从 main ()中启动的内容来启动读取。

    /*将从器件地址放置在总线上以进行读取*/
    MAP_I2CMasterSlaveAddrSet (I2C1_base、SLAVE_ADDRESS、TRUE);

    /*启动读取事务*/
    MAP_I2CMasterControl (I2C1_BASE、I2C_MASTER_CMD_BURST_RECEIVE_START);

    /*等待所有字节的接收*/
    while (setI2CState == I2C_MASTER_RX)

    }

    如下代码片段将读取 ISR 中的数据。

    /*接收路径的处理数据中断*/
    if ((setI2CState = I2C_MASTER_RX)&&(dataIndex < I2C_NUM_DATA-2))

    GetData[dataIndex++]= MAP_I2CMasterDataGet (I2C1_BASE);
    MAP_I2CMasterControl (I2C1_BASE、I2C_MASTER_CMD_BURST_RECEIVE_CONT);
    }
    否则为((setI2CState = I2C_MASTER_RX)&&(dataIndex == I2C_NUM_DATA-2))

    GetData[dataIndex++]= MAP_I2CMasterDataGet (I2C1_BASE);
    MAP_I2CMasterControl (I2C1_BASE、I2C_MASTER_CMD_BURST_RECEIVE_FINISH);


    }

    我不知道 您要尝试读取哪种类型的 I2C 器件。 若要读取寄存器、您通常要执行以下序列、但需要阅读 I2C 器件数据表、以了解需要什么时序和确切的顺序。  

     -从写入操作的从地址字节开始。

     -写入与要访问的寄存器地址相等的数据。  

     -停止 I2C 事务。

     -启动从机地址以执行读取操作。

     从在步骤2中指定的寄存器中读取数据。  

     -如果您正在读取一个字节,请停止读取事务。 如果您正在读取多个字节、则只需继续读取。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。

    最后的疑问:

    我替换了从器件地址和"sendData[I2C_NUM_DATA]"中的寄存器地址  

    我无法一次读取4个不同的寄存器、 对于前2个寄存器、我得到的寄存器值剩余的2个显示为0。

    请告诉我我在做什么错误。

    此致、

    TeX

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您最好使用逻辑分析仪来查看主器件输出的波形。 主设备是否符合以下读取协议? 如果你只读取2而不是4、这意味着主器件已经发出了一个 NACK、以便在读取字节后停止从器件进一步读取数据。 您需要了解如何对其进行调试。