This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:最少功能需要哪些晶体振荡器?

Guru**** 2856630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1235353/msp432e401y-which-crystal-oscillators-are-required-for-minimum-functionality

器件型号:MSP432E401Y

您好!

我正在使用小型 PCB 来测试 MSP432E3401Y 的某些功能。 如果有人有空闲时间、我有几个问题:

  1. 引脚66 (XOSC0)和67 (XOSC1)仅在休眠期间用作时钟、对吗?
  2. 如果是、  如果不使用休眠功能、XOSC0是否可以接地、并且 XOSC1会保持 NC、如表4-6所示?
  3. 引脚88和89 (分别为 OSC0和 OSC1)是否用于连接到一个驱动的晶体振荡器?
  4. 如果 OSC0被拉至 GND 且 OSC1保持 NC、那么器件是否由内部时钟驱动?
  5. 是否不会有这些外部振荡器干扰 JTAG 或 ADC 功能?

感谢您能给我的任何帮助、

Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    • 引脚66 (XOSC0)和67 (XOSC1)仅在休眠期间用作时钟、对吗?
    [/报价]

    可以

    • 如果是、  如果不使用休眠功能、XOSC0是否可以接地、并且 XOSC1会保持 NC、如表4-6所示?
    [/报价]

    是、

    • 引脚88和89 (分别为 OSC0和 OSC1)是否用于连接到一个驱动的晶体振荡器?
    [/报价]

    可以

    • 如果 OSC0被拉至 GND 且 OSC1保持 NC、那么器件是否由内部时钟驱动?
    [/报价]

    可以、由内部 PIOSC 负责

    1. 是否不会有这些外部振荡器干扰 JTAG 或 ADC 功能?

    [/报价]

    只要内部 PIOSC 作为系统时钟源运行、JTAG 或 ADC 就不会有问题。  

    [/quote]
    [/quote][/quote]
    [/quote][/quote][/quote]
    [/quote][/quote][/quote][/quote]