This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-AM243:LP-AM243

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1234114/lp-am243-lp-am243

器件型号:LP-AM243

我想使用 DFU 引导模式来刷写 AM243 SOC、根据 MCU_SDK+中给出的步骤、我们只需将我们的应用映像文件和 XIP 文件指向 default_dfu_ospi.cfg 文件、然后切换回 OSPI 引导模式以使代码运行。   

完成此更改后、我运行了 DFU python 脚本来显示成功消息、但当我切换回 OSPI 引导模式时、PC 无法将该器件检测为 USB 器件。

是否还需要一些其他步骤才能使用 DFU 进行正确刷写?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 

    Unknown 说:
    PC 无法将设备检测为 USB 设备。

    您的意思是、当您使用 USB-DFU 的 USB 端口后、PC 驱动程序无法检测到 USB?

    此致、
    Aakash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aakash:

    是的、我的意思是 PC 发出了"USB 描述符失败"的警告、如果我查看设备管理器、会发现存在未识别的 USB 设备。  

    我在上面附上的 SBL 的配置文件是否已正确编辑以便进行 DFU 刷写?

    谢谢。

    Pratik  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 

    根据讨论内容、此文档提到了需要完成的 Windows 驱动程序安装。

    因此、TT 被视为已关闭。

    此致、
    Aakash