请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UNIFLASH 尊敬的社区:
我已安装"uniflash_sl.8.3.0.4307.exe"
我将其安装到的目标文件夹为"C:\Program Files (Misc)\ti\uniflash_8.3.0"。
我没有将任何硬件或外围设备连接到计算机。 我在尝试启动该程序时立即收到错误消息。
有人可以帮助我解决以下错误吗?
"加载扩展时出错"从 C:\Program.加载扩展时失败。 清单文件丢失或无法读取。"
谢谢!