Other Parts Discussed in Thread: CC3100
"Thread:CC3100"中讨论的其他器件
大家好!
我在使用 TIRTOS 2.16.01.14 NDK 文件夹中的 socketndk.h 和 CC3100 SDK 1.2.0中的 socket.h 时遇到了重新声明错误, 我不能在切换网络连接时实施以太网和 WiFi 以太网?
有任何建议吗? 以及任何在运行时实施从以太网到 wifi 的切换的回函数代码。
提前感谢
此致
Chiranth
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: CC3100
大家好!
我在使用 TIRTOS 2.16.01.14 NDK 文件夹中的 socketndk.h 和 CC3100 SDK 1.2.0中的 socket.h 时遇到了重新声明错误, 我不能在切换网络连接时实施以太网和 WiFi 以太网?
有任何建议吗? 以及任何在运行时实施从以太网到 wifi 的切换的回函数代码。
提前感谢
此致
Chiranth
您好!
抱歉、我不是 TI-RTOS NDK 专家。 我不知道您为什么要使用 socketndk.h 而不是 socket.h 如果查看针对 TM4C129的 TI-RTOS 网络示例、它们都基于 BSD 套接字调用、而不是 NDK_SOCKET 调用。 请参阅以下示例。

一旦我被告知 如果完全测量的话、NDK_SOCKET 也许只提供比 BSD 好一点的性能。 如果可以帮助您解决重述错误、我建议您使用 socket.h。 此外、我没有 CC3100的相关经验、但您的帖子已发送到 TM4C 论坛。 请以 器件型号 CC3100打开一个新的主题、以便那里的专家能够帮助您解决 wifi 问题。
尊敬的 Chrales:
是的,你是正确的使用 socket.h 是最好的,将不会有 redeclaration erros ,但我正在试图应用以太网和 wifi 连接存在和交换机,当其中任何一个丢失. 我已经张贴在 Wifi 论坛,这里是链接
此致
线性调频脉冲