This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1106:PWM 在评估板上生成、但在我们的 PCB 上未生成

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: LP-MSPM0L1306, MSPM0L1306, MSPM0L1106

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1233272/mspm0l1106-pwm-generating-on-evaluation-board-but-not-on-our-pcb

器件型号:MSPM0L1106
主题中讨论的其他器件:MSPM0L1306、、LP-MSPM0L1306

PWM 会在评估板上生成、但在我们的 PCB 上不会生成

我正在使用 MSPM0L1306 LaunchPad 进行开发。 我已在 PA6和 PA11引脚上生成 PWM 信号。

当我在具有 MSPM0L1106控制器 PWM 信号的 PCB 上烧录相同的软件时、不会生成此软件。

我已将两个引脚与电路隔离、以确认电路的其他部分不影响这些引脚。

我可以使用计时器切换这些相同的引脚。 这种情况下可能会有什么问题?

CCS IDE - 版本:12.2.0.00009  

LaunchPad - LP-MSPM0L1306

使用的控制器- MSPM0L1106

使用的 SDK - mspm0_SDK_0_57_00_00_eng