This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:XDS110:将配置更改为拖放(配置选项4)、现在无法恢复到默认配置。

Guru**** 2750345 points

Other Parts Discussed in Thread: ENERGYTRACE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1233330/tm4c1294ncpdt-xds110-changed-configuration-to-drag-n-drop-config-option-4-and-now-can-not-revert-back-to-default-configuration

器件型号:TM4C1294NCPDT
主题中讨论的其他器件:ENERGYTRACE

进行一些测试后、我将板载 XDS110的配置更改为选项4:

4 - CMSIS-DAP 2.0配置:功能包括 XDS 调试、应用程序 COM 端口、
    AUX COM 端口、CMSIS-DAP 2.0、EnergyTrace 支持和拖放闪存
    (拖放闪存仅在嵌入式 XDS110探针上启用。)

但是、我无法恢复为默认配置或将器件置于 DFU 模式。

我在拔下插头然后再插回 USB 电缆的过程中尝试将引脚97接地、但这似乎没有任何效果。

是否有任何解决方案可以在将 XDS110置于拖放模式后将其恢复为默认配置?

谢谢。

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用的是 Linux (Ubuntu)、无法使器件返回到 DFU 模式、但在启动到 Windows 后、问题消失了、我可以照常连接、然后使用 xdsdfu 工具。