This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD263:AM263x EPWMCLK 的值?

Guru**** 2387060 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1235779/tmdscncd263-am263x-epwmclk-value

器件型号:TMDSCNCD263

AM263x 的 EPWMCLK 是什么?  根据论坛、其他硬件会将其设置为 SYSCLK 或 SYSCLK/2。  但 TRM、硬件设计指南和 AM263x 数据表都没有给出提示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

     包含 ePWM 的 AM263x 实时控制子系统(CONTROLSS)的所有外设均通过共享的200MHz 源时钟运行。 TRM 的"器件配置-时钟"一章中提供了根时钟信息和频率表。 我将填写一个 TT、并向内容添加说明性备注、以解决此问题。

    此致、

    扎卡里·弗莱诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。  TRM 给出了几个不同时钟值的示例、其中没有一个是200MHz、也没有解释原因。  在数据表第7.6节中、有一个时钟频率表。  下面是为 ePWM 和其他外设馈送信号的时钟吗?  换句话说、更改为 P 级器件不会影响 ePWM 时序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    欢迎! 撰写本原始内容时的器件仅支持低于100MHz 的时钟、AM263x 器件系列采用45nm 技术、可在整个 SoC 上支持更快的时钟速度。 红外线时钟实际上是指设备互连和总线结构的运行速度。 我将提交一个 TT、以便将 CONTROLSS 列添加到 OPP 表中。 正如您推断的那样、所有这三行的频率都为200MHz、更改为 P 级不会影响 ePWM 等 CONTROLSS 外设的时钟/时序。

    此致、

    扎卡里·弗莱诺