This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:有些情况下我们在卡片中遇到 TM4C194NCPDT 故障

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294NCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1223857/tm4c1294ncpdt-some-cases-we-got-failure-of-tm4c194ncpdt-in-our-cards

器件型号:TM4C1294NCPDT

尊敬的先生:

从过去8年开始、我们在控制卡中使用 TM4C1294NCPDT、现在在某些情况下、我们的卡中遇到了 TM4C194NCPDT 故障。

我们分析卡并检查我们可以在微控制器中下载程序、但某些 GPIO 不起作用(某些被定义为输入、某些被定义为输出)。

如果您愿意、我们将分享原理图。

我们需要停止 TM4C1294NCPDT 的故障、请帮助其达到非常紧急的状态。

此致、

达尔门德拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     您能否提供有关 GPIO 无法正常工作的更多详细信息?

     哪些 GPIO 引脚无法正常工作? 有两种 GPIO 勘误表。 您能否检查它们中是否有一个与您的问题相符?

     有多少卡无法正常工作?

     故障百分比是多少?

     您是否有任何已知良好的 MCU 可换入您的卡? 已知良好的 MCU 是否会继续工作。 基本而言、它是执行 ABA 交换测试。 将一个正常的  MCU 换用至您的卡、并将故障 MCU 换用至已知正常的卡。 在已知良好的卡中、故障 MCU 是否会继续出现故障? 这些信息可以提供有关  所发生情况的更多线索。  

     我也是一个很强的人,直到8月10日,我都不在办公室。 我的答复将会推迟。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    下面列出的 GPIO 在一个卡中无法正常工作、但程序可以通过 JTAG 下载。

    PB0 - USBID、PB1 -+VBUS

    PD4 - U0RX、PD5 - U0TX、PD6 - USB0EPEN、PD7 - USB0PFLT

    PN0至 PN5 -定义为开关的输入

    PQ4 -定义为输出

    SPI 工作、

    在下面的另一张卡中、GPIO 不工作、另外程序也无法下载、微控制器变热。

    PB0 - USBID、PB1 -+VBUS

    PD6 - USB0EPEN、PD7 - USB0PFLT

    PN0至 PN5 -定义为开关的输入

    PQ4 -定义为输出

    SPI 工作、

    有多少卡无法正常工作?

    在2022-2023年发现10到15卡有故障,微控制器不工作,但我们没有任何微控制器库存,没有在市场上可用,所以我们不能更换它。

    故障百分比是多少?

    超过20%

    下面是原理图

    失败

    此致、

    达尔门德拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    故障百分比是多少?

    超过20%

    [/报价]

    您好!

     这意味着您有大约80%的卡在工作、对吗?

     -你可以做 ABA 交换 MCU 从良好的工作卡到故障卡? 另请将故障 MCU 更换为正常工作的卡。 结果是什么? 如果问题确实是 MCU 问题或电路板问题、我们需要隔离这个问题吗?

     -您可以给 MCU 上出现 GPIO 问题的器件标识图片吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是、70%到80%的卡在工作。 我们在两年前就已经做了同样的事情,当新的微控制器安装在故障的卡和它工作.

    现在无法更换新的微控制器、因为我们没有任何库存或市场上也没有产品。

    -您可以给 MCU 上出现 GPIO 问题的器件标识图片吗?  

    是、请在下方查找

    此致、

    达尔门德拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Dharmendra:

     您能告诉我您从哪里获得此器件吗? 是直接从 TI 还是有效分销商购买?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们在班加罗尔的 EMS (INCAP)上组装了卡、他们直接从德州的任何授权供应商(如 Arrow、DigiKey 等)购买了德州器件。  

    请帮助解决这个问题,我们没有任何卡来支持我们的客户,因为我们的卡不是制造 EMS 由于微控制器市场上从过去的1.5年来的短缺。

    此致、

    达尔门德拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     我将对器件标识进行内部调查。 请说明器件标识是否为 9BAGRGW 或9BAGRW。 您的图片在某些信件上不是很清晰。 请再次打印第三行。  

     您能否告诉我这是现场返回还是在流水线生产期间发现了 GPIO 问题? 如果这是现场返回、那么这些卡在现场已有多长时间? 这些信息将有助于调查。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    第3个器件标识是9AGRCW。

    所有有故障的卡都是从现场返回的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     我们正在调查您报告的器件标识。 您能确切地知道有多少个故障吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     在等待我们的工程团队进行内部调查期间、您能提供更多信息吗?

     - 你能确切地告诉多少卡是故障的?

     -对于这些故障的现场退货,他们在现场有多长时间,例如: 天、周、月或年?

     -这些字段是从同一个字段/客户还是从不同的字段/客户随机返回?

     -您最近对电路板或原理图设计进行了更改吗? 您曾提到、您使用 TM4C129已有8年的经验、而且没有任何问题。 我只是想了解 PCB 或原理图是否有任何变化。

     -当您说一些 GPIO 引脚出现故障时,到底什么是不起作用的?  您似乎使用了 USB、UART 和 GPIO。 请说明当 USB、UART 或 GPIO 不工作时有什么问题。  

     -请 注意以下两个错误。 您的故障是否与勘误表描述匹配?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     您是否有机会就我的问题提供反馈?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Dharmendra:

     我还没有从你们那里听到我在最后两个答复中提出的问题。 我现在将关闭该主题。 如果您有任何更新、请回写、该帖子会将状态更改为再次打开。 我会收到通知。