This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634-Q1:AM2634-Q1 PWM 输入和 GPIO 唤醒功能

Guru**** 2530870 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1235460/am2634-q1-am2634-q1-pwm-input-and-gpio-wakeup-function

器件型号:AM2634-Q1

大家好、

购买 AM263x 数据表、但我无法找到 PWM 输入和 GPIO 唤醒功能、请向我们提供信息。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    在 AM263x 器件设计阶段、低功耗/睡眠/唤醒功能未被优先重视。 因此、不支持 GPIO 或其他基于外设信号/引脚的唤醒功能。 该应用/设计负责通过适当控制 AM263x 的加电和 PORz/复位序列来处理唤醒要求。

    此致、

    扎卡里·弗莱诺