This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCU-PLUS-SDK-AM243X:有关 SDK 08.06.00.43限制和 quot 的阐述;ENET:AM243x:ICSSG 开关功能降级和 quot;

Guru**** 2538960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1232696/mcu-plus-sdk-am243x-clarification-on-sdk-08-06-00-43-limitation-enet-am243x-icssg-switch-functionality-degrade

器件型号:MCU-PLUS-SDK-AM243X

您好!

MCU + SDK 08.06.00.43的版本说明提到了 ID 为"MCUSDK-10680"的限制以及标题为"ENET:AM243x:ICSSG 交换机功能降低"。

建议的权变措施显然是首先不要使用 SDK 08.06.00.43、这对我们来说并不是真正的选择。

能否请其他人提供一些有关已知问题的其他详细信息、以及降级是指什么?

此外、如果可能、有哪些解决方案? 是否会有补丁、或者在下一个 SDK 版本之前开关功能是否完全损坏?

谢谢。此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      

    MCU + SDK 08.06.00.43的版本说明提到了 ID 为"MCUSDK-10680"的限制以及标题为"ENET:AM243x:ICSSG 交换机功能降低"。

    建议的权变措施显然是首先不要使用 SDK 08.06.00.43、这对我们来说并不是真正的选择。

    [/报价]

    很抱歉不方便、我们计划发布带有针对此错误的修复的 RC 版本。 该模型的时间线尚未关闭、将在修复错误后立即关闭。

    能否请其他人提供一些有关已知问题的其他详细信息、以及降级是指什么?

    此外、如果可能、有哪些解决方案? 是否会有补丁、或者在下一个 SDK 版本之前开关功能是否完全损坏?

    [/报价]

    该错误是由于 ICSS 接口的最新双 Mac 功能而引入的,如上所述,该修复已在进行中。

    请在下周前对时间轴作出答复。

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nilabh:

    您是否有时间轴的更新?  

    谢谢、此致

    罗宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robin、

    我们希望在本月末发布该产品。 感谢您的耐心。