This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDX570LC43HDK:ETMDATA 引脚的原理图和布局错误(EPWM1AB、N2HET2、ETMTRACE EMIF 受影响)

Guru**** 2534430 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1227840/tmdx570lc43hdk-error-in-schematic-and-layout-on-etmdata-pins-epwm1ab-n2het2-etmtrace-emif-impacted

器件型号:TMDX570LC43HDK

如果您查看第3页上的原理图 ,然后再查看 第5页,则原理图第3页上的许多引脚都有错误。    许多与 ETMDATA 相关的引脚都错误、 并且未连接到 HDK 上的 J10接头连接器。    这也是 TMS570LS31x HDK 最相似的影响。   同样的误差也出现在该原理图中。

以下引脚在第3页和第5页上标记了不一致的引脚。      

以下任何引脚都不正确、位于第3页的原理图中。

D6、D7、D8、D9、D13、D12、D10、D11、K16、L16、M16、N16、E4、F4、G4、K4、L4、M4、N4、P4、P4、T5、T6、T7、T8

应该为  

E6、E7、E8、E9、E13、E12、E10、E11、K15、L15、M15、N15、E5、F5、G5、K5、L5、M5、N5、P5、R5、R6、R7、R8

因此,   SPNU597A 中表2-8列出的 HDK 丝网上标记的以下引脚 是正确的。

J10 -> 23 - D9 ePWM1A       实际上是  E9

J10 -> 24 - D8 N2HET2 [1]     实际上是  E8

J10 -> 25 - D7 N2HET2 [2]     实际上是  E7

J10 -> 26 - D6 N2HET2 [0]     实际上是  E6  

J10 -> 33 - D12 N2HET2 [05]   实际上是  E12

J10 -> 36 - D11 N2HET2 [06]  实际上是  E11

J10 -> 37 - D13 N2HET2 [04]   实际上是  E13

J10 -> 38 - D10 ePWM1B      实际是  E10

J10 -> 41 - L16 N2HET2 [09]  实际上是   L15

J10 -> 42 - K16  N2HET2 [08]  实际上是  K15

J10 -> 43 - N16 N2HET2 [11]  实际上是 N15    

J10 -> 44 - M16 N2HET2 [10]  实际上是  M15

J10 -> 45 - F4               实际上是   F5

J10 -> 46 - E4               实际上是  E5

J10 -> 47 - K4   N2HET2 [23] 实际上是   K5

J10 -> 48 - G4               实际上为  G5

J10 -> 49 - M4   N2HET2 [17] 实际上是   M5

J10 -> 50 - L4   N2HET2 [16] 实际上是   L5

J10 -> 51 - P4   N2HET2 [19] 实际上是  P5

J10 -> 52 - N4 N2HET2   [18] 实际上是   N5

J10 -> 53 - T6   N2HET2 [21] 实际上是   R6

J10 -> 54 - T5   N2HET2 [20] 实际上是   R5

J10 -> 55 - T8   N2HET2 [23] 实际上是 R8    

J10 -> 56 - T7   N2HET2 [22] 实际上是   R7

 这些误差的影响是 HDK 上的丝印不正确、 并且许多 N2HET2引脚未引出至接头、  EPWM1A/B 也未引出。   这也意味着 ETM 跟踪和 EMIF 功能被引出至 HDK J10接头。     

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Russell:

    [报价 userid="560031" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1227840/tmdx570lc43hdk-error-in-schematic-and-layout-on-etmdata-pins-epwm1ab-n2het2-etmtrace-emif-impacted "]这些错误的影响是 HDK 上的丝印不正确、 并且许多 N2HET2引脚未引出至接头、  也未引出 EPWM1A/B。   这也意味着 ETM 跟踪和 EMIF 功能被引出至 HDK J10接头。  [/报价]

    你绝对是对这个错误的。 是的、您提到的引脚的原理图和丝印中存在错误。

    非常感谢您指出这个错误、我将与我的内部团队讨论此问题并向您更新。

    --

    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jagadish、我也注意到了 HDK 和  SPNU597A HDK 用户指南之间的这一不同意见。 您是否有关于德州仪器是否将 HDK 电路板设计更新为与 SPNU597A HDK 用户指南中的表2-8一致的更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    您是否有关于德州仪器是否将更新 HDK 电路板设计以使其与 SPNU597A HDK 用户指南中的表2-8一致的更新?

    是的、我们将更新 HDK 用户指南。 我们在内部数据库中记录了您提到的错误、但计划尚未确定、因此可能需要一些时间。

    --

    谢谢。此致、

    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jagadish、您好、我希望您保持用户指南不变、并更新 HDK 的布局、使其符合用户指南中的定义。 这将允许 HDK 用户使用诸如 ePWM1和 N2HET2引脚的额外外设进行原型设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    我希望您能按原样保留用户指南,并更新 HDK 的布局,使其符合用户指南中的定义。 这将允许 HDK 用户使用诸如 ePWM1和 N2HET2引脚等附加外设进行原型设计。[/报价]

    是的、我也会这么做。

    --

    谢谢。此致、
    Jagadish。