This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-AM243:董事会似乎变砖了,或者我做的事情有问题吗?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3301, LP-AM243, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1227718/lp-am243-board-seems-bricked-or-am-i-doing-something-wrong

器件型号:LP-AM243
主题中讨论的其他器件:CC3301、、 UNIFLASH

您好

我有一个 LP-AM243、其中 CC3301使用一些测试代码运行正常。

我刚刚收到一个新电路板、我即将完成入门文档 cc33xx_mcu_package_r1_2/docs/html/CC33XX-mcu/getting-started-mcu.html 中的所有基本内容

但配置在第1步后停止。  

在上面、您可以看到2次尝试


我还尝试了 LP-AM243基准测试在线测试工具、其中一个具有内核测试和监测计。
我可以连接电路板并将其刷写、  

但是、再次发生了一个奇怪的错误、

 
你有什么想法,我可以尝试做-我已经尝试了很多不同的东西到目前为止。  

跳线正常- PSU 为5V/3Amp  

再说一次、我有另一个可以正常工作的板。

此致

托马斯


 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Thomas:  

    您能否看一下 AM243x 器件、看看器件修订版字符是否为"B"?  

    如果器件修订版本参数为"B"、则需要在刷写时使用具有*。hs_fs.tiimage 和应用程序映像*。appimage.hs) FS 扩展名的 SBL 映像。 我在您的屏幕截图中看到您使用的是 sbl_uart_uniflash.debug.tiimage"。 如果您使用的 AM243x LaunchPad 的器件版本参数为"B"、则需要使用 sbl_uart_uniflash.debug.hs_fs.tiimage"。 如果这不能解决您的问题、请告诉我。  

    有关此主题的更多信息、请参阅 HS-FS 迁移指南

    此致、

    埃里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Erik

    感谢您的回答。 我不熟悉工具链、这是我第一次使用 Sitara 器件 CCS。  

    我的主要目标是为 C3301器件构建测试应用程序。

    由于对所有这些内容都是新的、我遵循 CC3301的入门说明-至少从开始-如果事情不按预期工作、我尝试了很多不同的东西-很遗憾、原始帖子的图片是我想做的一张图片 通过不同的操作来使其正常工作。

    感谢提供"B"安全器件的相关信息-这对我而言很重要、因为旧的可正常工作的 launchpad 不是"B"器件

    新电路板为"B"器件。  

    我现在尝试使用具有安全编程文件夹的 V1.3 SDK

    这是我的 only_wifi_fw.cfg 的配置文件、

    这是当我尝试运行配置寄存器时发生的情况、

    此外、我刚刚收到了另一个 LP 板、它似乎在工作? 因此,我越来越相信,两个新板之一是一个砖-你对此有什么意见?  

    此致

    托马斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Thomas:  

    我不熟悉 CC33xx_MCU_PACKAGE_R1_3、因此我向内部寻求了建议。 同时、您可以尝试下载最新版本的 AM243x MCU+ SDK。 安装后、按照 README_FIRST_AM243X.html 中的入门说明操作、查看是否能够使用该流程刷写内存。 如果是这种情况、则可以将问题隔离到 CC33xx_MCU_PACKAGE_R1_3。  

    注意:您将需要编辑 default_sbl_null.cfg 文件以包括<>.hs_fs.>文件。  

    我能够使用新的 LP-AM243x 与8.6版本的 SDK 来成功刷写存储器。 如果8.6版 MCU+ SDK 中的问题仍然存在、那么我们会进一步调试、因为这很可能是硬件问题。 如果 MCU+SDK 上没有问题、我会将此线程重定向到 CC33xx 团队以解决该问题。  

    此致、

    埃里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Erik  

    那么、我安装了08.06 SDK 并将 default_sbl_null.cfg 更改为使用.hs_fs。 文件。

    我最终导致一个板正常工作、一个板在第一步后卡住。

    对我来说,似乎一个电路板有缺陷吗? 或者有什么我可以尝试做的?

    一个电路板似乎可以正常工作-但 CC33xx 的入门文档不适用于安全电路板。

    我最终能够使用 CC3301 SDK 的安全编程文件夹中的 hs_fs 文件对此电路板进行编程-但无法从 CCS 启用 JTAG。 那么、CC3301团队可能对此有什么想法吗?

    由于我唯一关注的是 CC3301 Wi-Fi 芯片-我想"仅"购买/使用 GP 板-我会尝试联系我的 TI 联系人进行购买、并索要几个"GP"板

    此致

    托马斯
      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Thomas:  

    只是为了确认,对于失败的电路板,当你通过 UART 终端连接到类应用 COM 端口时,你能看到不断打印"C"吗? 您可以使用 CCS 或 Tera Term 进行确认。  

    有关更多说明、请参阅 https://software-dl.ti.com/mcu-plus-sdk/esd/AM243X/08_06_00_43/exports/docs/api_guide_am243x/EVM_SETUP_PAGE.html#autotoc_md28 、位于 EVM Setup -> Setup UART terminal -> AM243x-LP 下。

    此致、

    埃里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Erik  

    是的、我可以确认 UART 是否显示"C"

    此致

    托马斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Thomas:  

    可能是闪存器件出现了问题。 请按照列出的过程在 HS-FS LaunchPad 上运行 QSPI 闪存诊断示例。  

    • 关闭 AM243x 的电源  
    • 将引导模式设置为无引导模式

    • 打开 Code Composer Studio
    • 启动 AM243x LaunchPad 的目标配置
    • 转到"CCS 工具栏>视图>脚本控制台"
    • 在脚本控制台中键入以下命令:
      • loadJS 文件"C:\ti\ \tools\ccs_load\am243x\load_hs_fs_dmsc.js"
      • 其中 SOC 和 SDK 版本针对您已安装的版本进行了更新  
    • 运行脚本后、您应该得到以下输出并连接到 R5_0_0

    • 现在转至"CCS Toolbar > View > Project Explorer"  
    • 在项目资源管理器中右键点击并选择 Import > CCS Project
    • 选择浏览并导航至  MCU_PLUS_SDK_{SoC}_{SDK version}
    • 导航至 examples > drivers > ospi > ospi_flash_diag > am243x-lp > r5fs0-0_nortos >ti-arm-clang 并单击"Select Folder"  
    • 选择已发现的工程并点击完成。
    • 现在选择项目并通过选择锤子图标进行构建
    • 点击调试窗口中的 R5_0_0  
    • 使用 Ctrl+Alt+L 并选择 Browse project...
    • 选择项目和调试文件夹的下拉列表、然后选择.out 文件并点击"OK"  
    • 运行程序  
    • 如果 Console 窗口开始打印有关闪存的信息、则闪存不是问题、我们需要进一步调试

    此致、

    埃里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Erik

    感谢您的指示和帮助  

    我最终得到这个结果-指向某种 OSPI 读取数据不匹配

    此致  

    托马斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    感谢您在调试此电路板方面的帮助。  我们同意董事会有问题。  如果您要将其发送至 RMA、您可以使用此处的链接: https://www.mistralsolutions.com/rma-form/

    同时、TI 团队将直接与您联系、了解如何获取发送的更换件、而无需等待 RMA 完成。  如果你下周早些时候没有听到他们的消息、请在这里告诉我。

    谢谢。
    迈克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike 和  

    谢谢...

    我有另一个板也从闪存芯片测试中出来、并具有类似的错误。

    这个板已经是这个论坛上的另一个帖子的中心:

    https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1229727/cc3301-trouble-getting-started-with-sdk-1-3-lp-am243-with-secure-chip/4648756#4648756

    是否会出现一般生产批次问题?

    如果板给你的价值,我会把它们与 RMA 发送给你,否则,我会把它们放在我的电子垃圾篮中休息:-)

    此致

    托马斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    不要担心为了我们的缘故而为了 RMA 寄板。  非常感谢您对电路板的调试、我们能够从您对帖子的评论中获得所需的信息。

    如果您需要更换第二块板、请在 TI 团队直接联系您时告知他们(希望这种情况目前已经发生)。

    谢谢。
    迈克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike、您好

    尚未有人就电路板事宜与我联系- TI 团队中是否有人可以直接写信给我?

    此致

    托马斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    我道歉,没有人向你伸出手。   我已通过 e2e 论坛向您发送了朋友申请、因此我可以通过向您发送更换邮件的直接联系您以获取您的收货地址等。

    谢谢。
    迈克