This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:关于擦除和写入闪存组7的 ECC 的 QS

Guru**** 2455490 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1221462/tms570lc4357-qs-on-ecc-of-erasing-and-writing-flash-bank7

器件型号:TMS570LC4357

大家好:

   1.我想知道何时以及在哪里需要禁用或启用 bank7 ECC? 你能应用写入或擦除组7演示吗?

   2.另外,操作 Flash 时是否需要禁用中断或 POM 鼠标?

最好的祝愿

线性

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Li

    我们已着手解决您的问题、并将很快提供更新。

    --

    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jagadish 您好:

       感谢您的回复。 解决方案如何?

    谢谢。此致、
    限制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Li

    很抱歉耽误你的时间。

    据我所知、没有办法禁用闪存组7的 ECC。

    我只是向内部团队核实确认情况、我还没有收到团队的更新信息、我将在收到他们的反馈后立即提供更新信息。

    --

    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Li

    内部团队也确认了相同、我们无法在 TMS570LC4357控制器中对闪存组7禁用 ECC。

    --

    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢您的回复