This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1233C3PM:错误-1170

Guru**** 2930540 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C1233H6PM, TMS320F28069, TM4C1294NCPDT, TM4C123GH6PM, TM4C129ENCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1230983/tm4c1233c3pm-error--1170

器件型号:TM4C1233C3PM
主题中讨论的其他器件:TMS320F28069TM4C1294NCPDTTM4C123GH6PM、TM4C1233H6PM 、TM4C123、 TM4C129ENCPDT

您好!

你好。

我购买了 XDS560v2系统跟踪、但无法用此函数刷写 TM4C1233。

我是通过 TI 网站购买的 JTAG 探针(XDS560v2)、现在我尝试从 CCS 中刷写微控制器 Tiva C TM4C1233。

它通过了连接测试、但当我尝试刷新它时、CCS 返回错误"Error connecting to the target:(error -1170 @ 0x0)"

无法访问 DAP。 复位器件、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、关闭电路板电源后重启、并且/或者尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、降低 TCLK)。

我将定制电路板与 TM4C1233和独立的 XDS560v2 System Trace 搭配使用。 JTAG 探针正常工作、我在 TMS320F28069上对其进行了测试。 TM4C1233也可以、我可以使用 ICDI 编程器对其进行编程。 线束也正常、因为它通过了连接测试。 它们应该是设置中的某个值。

此致、

V·雷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     请从本故障排除指南开始、了解它是否会导致问题的原因。  

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_debugging_jtag_connectivity_issues.html#cable-break

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    你好。 实际上、在将客户的问题发布到论坛此处之前、我已经将该链接发送给了该客户。 他已经按照链接上的说明修复错误-1170、但仍遇到相同的错误。 您能帮助客户修复错误吗? 非常感谢。

    此致、

    V·雷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid="485275" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1230983/tm4c1233c3pm-error--1170 ]我将定制电路板与 TM4C1233配合使用、并使用独立的 XDS560v2系统跟踪。 JTAG 探针正常工作、我在 TMS320F28069上对其进行了测试。 TM4C1233也可以、我可以使用 ICDI 编程器对其进行编程。 线束也正常、因为它通过了连接测试。 它们应该是设置中的内容。

    要确认:

    TM4C1233 + XDS560v2 =连接测试通过、但发生错误-1170

    此错误通常是由器件处于不良状态或某些电路板硬件故障引起的。 但是客户还提到使用 ICDI 探针连接到同一目标不会出现问题。 他们还提到、XDS560v2适用于 F28069。

    因此、这可能是一个配置问题。 可以尝试的一件事是降低 TCLK 值:

    https://www.youtube.com/watch?v=mKxaztkCsYw

    我还可以查看我是否能够使用 XDS560v2成功连接至我的 Tiva 器件之一。 客户的 XDS560v2的供应商是什么?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ki、您好!

    你好。 降低 TCLK 没有帮助、客户 甚至尝试了100kHz。 没有硬件问题、他还尝试使用 XDS110刷写芯片、它可以正常工作。 供应商是 Blackhawk。 以下是 Blackhawk 配置实用程序的输出日志:


    CMD:dc_conf 获取 bh560v2u 0
    addrConf=:55656
    addrio=:55755
    电路板版本=2
    dtcName=无
    epkRev=5.0.573.0
    fpgaRev=1.54
    ipaddress=无
    ipBroadcast=无
    ipClient=无
    Ipconfig=DHCP
    ipGateway=无
    ipHwaddress=无
    ipLeasehours=无
    ipLeastetime=无
    ipMTu =无
    ipNetmask=无
    IPnetwork=无
    ipPointopoint=无
    productClass=XDS560V2
    Productname=Blackhawk XDS560v2系统跟踪
    safemode=false
    SERIALNUM=00:0F:D2:02:09:EE
    swBuildTime=Mar 30 2012 17:37:41
    swRev=5.0.573.0
    时间=无
    vendorName=Blackhawk

    此致、

    V·雷

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道还有什么建议。 我将看一下我明天能否通过 Blackhawk XDS560v2连接到 TM4C 器件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我能够使用我的 Blackhawk XDS560v2连接到我的 TM4C1294NCPDT LaunchPad。 下载/刷写程序也没有问题。

    [quote userid="485275" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1230983/tm4c1233c3pm-error--1170通过连接测试,但当我尝试刷新时,CCS 返回错误"Error connecting to target:(error -1170 @ 0x0)

    是否仅当客户尝试刷写程序时才出现此问题? 可以通过 CCS 调试会话连接到目标吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ki、您好!

    你好。 调试也不起作用。  他有 TM4C1294NCPDT LaunchPad。 您能否提供一些适用于 LaunchPad 的示例项目以及有关如何将 Blackhawk 连接到电路板的说明? 非常感谢。

    此致、

    V·雷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    他有 TM4C1294NCPDT LaunchPad。 您能否提供一些适用于 LaunchPad 的示例项目以及有关如何将 Blackhawk 连接到电路板的说明?

    我只需将 Blackhawk XDS560v2连接到 U6上的10引脚 ARM JTAG 接头。

    有关更多详细信息、请参阅 LaunchPad 用户指南的第2.3.2节: https://www.ti.com/lit/ug/spmu365c/spmu365c.pdf

    请注意、要连接 XDS560v2、我必须使用一些适配器将 MIPI-60更改为10引脚 ARM。

    连接完成后、我只需为 Blackhawk XDS560v2和 TM4C1294NCPDT 创建目标配置。 然后、我可以启动调试会话并连接到目标。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ki、您好!

    你好。  

    遗憾的是、他没有 MIPI-60转10引脚适配器。 他在这里找到 了 www.blackhawk-dsp.com/.../12209.html。 您在使用这一个吗? 有什么便宜的吗?
    但他仍然不明白为什么他可以通过 XDS110连接到 MCU、而无法通过 Blackhawk XDS560v2连接。 在这两种情况下、差异仅在于调试探针。 JTAG 线束和定制板是相同的。

    此致、

    V·雷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很遗憾,他没有 MIPI-60转10针适配器。 他在这里找到 了 www.blackhawk-dsp.com/.../12209.html。 您在使用这一个吗? 是否有更便宜的东西?

    实际上需要两个适配器。 我将使用您提到的20引脚 CTI 到10引脚 ARM、以及 MIPI-60到20引脚 CTI: https://www.blackhawk-dsp.com/store/12188.html

    不幸的是,这些适配器是相当昂贵的这些天。 许多拥有这些工具的人只是尝试自己修改一个。

    、他仍然不明白为什么他可以使用 XDS110连接到 MCU、无法使用 Blackhawk XDS560v2

    我也不明白。 它可以像一个调试探针那样小、与另一个探针相比、在特定电路板上具有更好的噪声耐受能力。

    客户需要尝试的一点是、查看同一个 XDS560v2在另一个 TM4C1233目标上是否出现故障。 此外、如果客户具有另一个基于 XDS 的探头(例如100/110/200)、请查看该问题是否在电路板上有效。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ki、您好!

    你好。 他曾 尝试将 Blackhawk XDS560v2连接到2个定制板。 一个电路板配有 TM4C1233H6PM、另一个电路板配有 TM4C123GH6PM。 它不能在两个板上都正常工作。 他 使用的是 XDS200、它可用于 TM4C1233H6PM、他没有尝试使用 TM4C123GH6PM、但它也应该可以正常工作。 今晚或明天应收到20引脚至10引脚的 CTI。  一旦他收到它,他会让我们知道。

    此致、

    V·雷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ki、您好!

    你好。 他 通过 J6在 TM4C129ENCPDT 上测试了 Blackhawk XDS560v2、并且它能够正常工作。 现在、他需要了解它为什么不能用于 TM4C123。 可能是因为它是123系列、而且只能与129系列配合使用? 或 JTAG 上的上拉和下拉电阻器? 定制电路板和 LaunchPad 具有不同的配置。 我附上了定制电路板的 JTAG 连接图片。

    此致、

    V·雷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    现在他需要了解它为什么不能用于 TM4C123。 可能是因为它是123系列,且仅适用于129系列[/引号]

    XDS560v2在技术上支持 TM4C123和 TM4C129。   我假设 TM4C1233电路板是定制电路板。 这可能是 XDS560v2对定制电路板设计敏感的特定内容。  

    有趣的是、XDS200能够正常工作、因为 XDS560v2和 XDS200确实与硬件和软件实现有一些相似之处。

    [报价 userid="485275" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1230983/tm4c1233c3pm-error--1170/4661089 #4661089"]或 JTAG 上的上拉和下拉电阻器? 定制电路板和 LaunchPad 具有不同的配置。 我附上了定制电路板的 JTAG 连接图片。

    我无法对原理图进行太多评论、因为它超出了我的专业知识。 我会将该主题提交给器件专家、以获取更多建议。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     请参阅此应用手册的第3.2节。  https://www.ti.com/lit/pdf/spma075