主题中讨论的其他器件: TM4C123GH6PM
你好
我正在尝试使 EK-TM4C123GXL 评估板上的休眠功能正常工作。 我‘在~C:\ti\TivaWare_C_Series-2.2.0.295\examples\boards\ek-tm4c123gxl\HIBERNATE 中成功构建和运行休眠示例、但在示例代码运行时、CPU 仍会消耗 22mA 电流。
我禁用了代码的 UART 部分、这会将电流降至~5mA。
我通过休眠 GPIORetentionEnable()使能 VDD3ON 模式,因为评估板在休眠时不使用 HIB 管脚关闭 VDD 电源管脚的电源。 根据相关文档、VDD3ON 模式应在内部切断除 GPIO 引脚和休眠模块之外的所有电源。 遗憾的是、它没有显著降低我的~5mA 电流消耗。
您知道为什么此电路板消耗如此多的电量吗? 如果我从 VDD 引脚上移除电压、是否只能实现超低的休眠电流?
谢谢!
斯科特·维尔德