This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294KCPDT:以太网数据不匹配

Guru**** 2872190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1226163/tm4c1294kcpdt-ethernet-data-mismatch

器件型号:TM4C1294KCPDT

大家好、

对于我们的客户遇到的  TM4C1294以太网问题、我们正在寻求您的帮助。 请参阅 下面的问题详细信息。

在接收到数据不匹配后连接以太网电缆时、我遇到了一些问题。 我 参考您的 TM4C1294评估板的原理图。 当我通过 PC 连接以太网、并在接收到数据但不正确接收数据后通过以太网发送命令、因此我在接收到的数据正确接收后移除了电缆。  

我们在应用5Hz 频率时遇到了问题、因此数据将成为5A 6B 5B 6B、其中5个上升沿 、其他5个下降、但数据出现不同意味着有时5、6像这样、 但当我移除以太网电缆时、数据将出现正确意味着5。

我们会检查有关以太网部分的所有内容、例如原理图、布局和保护、一切都很好。

e2e.ti.com/.../ethernetfile.pdf

此致、

达尼洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当我们应用5Hz 频率时我们面临着问题,因此数据将成为5A 6B 5B 6B,其中5上升沿另5下降, 但数据出现不同意味着有时5, 6像这样 ,但当我删除以太网电缆,那么数据将是正确的意味着5.[/报价]

    我迷路了。 这个5Hz 频率数据是什么? 什么是 5A 6B 5B 6B? 这是某种类型的 GPIO 输入还是什么?

    您的程序在 LaunchPad 上运行吗?

    是否尝试过其他以太网电缆?

    Wireshark 显示什么内容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     我没有听到你的回应。 我现在将关闭该主题。 如果您有任何更新、您可以在此处写回、该帖子会将状态更改为"打开"。 我会收到通知。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    感谢您的答复。 将您的回复发送给客户后、我没有收到任何反馈、因此我现在将解决此问题。

    非常感谢您的帮助!

    此致、

    达尼洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     此处为5A 6B 5是上升脉冲数和 A6B 上升脉冲位置  
    5B 6B      5是下降 脉冲数和 B6B 下降脉冲位置