This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD263:ADC 配置中报告构建错误

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1232708/tmdscncd263-build-error-reported-in-adc-configuration

器件型号:TMDSCNCD263

大家好、

1 . 当我们将 AdcTypeofInterruptFunction 配置为 ADC_ISR_CAT2 DET 时。 报告生成错误。 我已将错误代码片段附在后、  

   

   

2.如果 我们启用 AdcOsCounterRef。 报告生成错误。 我已将错误代码片段附在后、  

您能指导我们尽快解决此问题吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    我正在研究这个问题、将在明天结束时回来。

    谢谢。
    兴植

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    1.对于第一个问题,我在结束时尝试了它。 即使更改了 CAT2/CAT1/void 的 ISR 类型、也无法收到此错误。 您是否将我们的 MCAL 与任何第三方操作系统(如矢量 OS 等)配合使用?  

    2.第二个查询再次来自操作系统模块。 您需要在 OS 模块中配置该 OS 计数器。 或者、您也可以检查 MCAL 示例代码、其中我们已包括所有这些定义。 我想您正在尝试自己创建一个新项目、并且在配置时错过了一些依赖项。 有关操作系统模块配置等、还请联系矢量支持。

    谢谢。
    兴植

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kowshik:

    1.我们使用的是矢量 OS。 但 MCAL 驱动程序报告了错误。 在 ADC_Cfg.h 文件中、Os.h 文件不包括在 ADC 生成中。 请核实并告诉我们。

    谢谢

    维韦克·阿里瓦查根

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    您是对的、我也检查了 Adc_Cfg.h 模板文件。 该模块缺少的一个实例。 我提出了一个内部错误来修复此问题。 感谢报告、这里是用于内部跟踪的错误 ID (您无法打开此链接、它用于 TI 跟踪) [MCAL-11608] Adc_Cfg.h 缺少"OS.h"标题-德州仪器(TI) JIRA (TI.com)

    谢谢