This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD263:MCAL V8.6.2中的 SPI 配置

Guru**** 2390730 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1228624/tmdscncd263-spi-configuration-in-mcal-v8-6-2

器件型号:TMDSCNCD263

我们使用的是 Autosar 版本4.3.1、 在 SPI 配置中看不到用于在轮询、中断和各个通道的 DMA 模式之间切换的选项。

您能指导我如何在 MCAL 8.6.2版中执行此操作吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在处理此主题、星期一的 EOD 将就此返回。

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rubina:

    我刚刚向软件团队核实、EB tresos 中尚未提供更改 SPI 模式的选项。 目前正在应用中处理该文件、可以检查示例文件夹 spi/mcspi_app/ McspiApp.h、有一个编译器开关可启用和禁用此功能。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kowshik:

    感谢您的答复。

    是的、该选项在软件中提供用于轮询和中断模式、但对 DMA 有任何可用选项吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rubina:

    由于我们发现了一些必须修复的错误、因此 DMA 功能目前正在开发中。 请在未来的版本中了解该功能、

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kowshik:

    您可否告知我、预计何时提供带有 DMA 功能的版本?

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rubina:

    没有确切的日期,但是软件团队的暂定时间是下个月此日期附近的时间。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kowshik:

    在此 API 中、我们没有选择通道的选项、在这种情况下、 我们如何在不同的模式下设置单个通道?

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rubina:

    我担心渠道的粒度支持不存在、但让我内部检查并返回。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kowshik:

    是否有任何 通道选择选项更新可用于将各个通道设置为不同的模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rubina:

    我已经检查过、很遗憾、目前没有这样的 SPI 实例支持。 我已创建了一个与此相关的内部票证、将其附加在此处 以进行跟踪[MCAL-11607] SPI 单个实例以支持中断/轮询模式-德州仪器 (TI) JIRA (请注意、您无法打开此票证、它用于 TI 内部参考)

    此致、
    格科希克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kowshik:

    我无法打开您添加的链接。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rubina:

    正如我在先前评论中所说的、您无法打开该链接、它用于内部 TI 跟踪。