This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137-EP:TMS570LS3137EP 中的 IIC 不工作。

Guru**** 2946210 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS3137, HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1231254/tms570ls3137-ep-iic-in-tms570ls3137ep-is-not-working

器件型号:TMS570LS3137-EP
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN、 TMS570LS3137

尊敬的先生/女士:

我不熟悉 CCS 工具和 HalcGen。

我将附加定制板的 Halco Gen 快照和原理图。

我具有温度传感器 SCLK 和 SDA 2线路、并在原理图中升高(TMS570LS3137)两条线路都连接到微控制器引脚、且该引脚在原理图中升高

我在 HAlcoGen 中启用 IIC、并连接 SNAP

现在、我需要读取  

我使用 CCS 12.2.0工具。

请引导我读取温度。  

#IIC  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的 pinmux 配置中存在一些信号冲突:

    请删除冲突并重新生成代码:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    在我的原理图中、我想使用 HET1、HET2、GIOA、GIOB、MIBSPI1、MIBSPI3、MIBSPI5、I2C 和 SCI。

     信号冲突将会到来。  

    如何避免 冲突 信号 SIR?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Balu:

     HET1[29:28]和 MibSPI3CS[3:2]是否用于您的应用程序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    HET1[28]  =用于 ack_2  

    HET1[29]=  备用信号

    MibSPI3NCS[3]= i2c 温度 传感器的 SCLK

    MibSPI3nCS[2]=  i2c 温度 传感器的 sda

    我正在附加原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    pinmux 可按如下方式配置: