This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL2-RM57L:连接外部 SDCard

Guru**** 1546410 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1231828/launchxl2-rm57l-connecting-external-sdcard

器件型号:LAUNCHXL2-RM57L
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

我有2个问题:

我们之所以想购买 RM57 HDK 电路板、是因为我们需要访问 SDCard、但我们首先从 launchpad 电路板上开始、因为在在线时发现 RM57 HDK 电路板已经缺货。

1. HDK 电路板是否会尽快备货或者可以从 TI 购买用过的电路板?

2.如果我们填充必要的引脚并且可以通过这种方式连接 SDCard 与 launchpad、是否可以实现连接? 如果有、说明我们可以连接哪种类型的外部 SDCard 驱动器、我们可以连接到哪些引脚、以及如何在 HalCoGen 中启用它?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tammy、

    1.  HDK 电路板是否会很快重新供货或者是否可以从 TI 购买二手电路板?

    我将与我的内部团队进行核实、并就此与您联系。

    2. 如果我们填充了必要的引脚并可以通过这种方式进行连接、是否可以将 SDCard 连接到 LaunchPad? 如果有,说明我们可以连接何种类型的外部 SDCard 驱动器,可以连接哪些引脚,然后如何在 HalCoGen 中启用它?

    在 HDK 板上、我们有含 SPI 通信的 SD 卡、

    在 LaunchPad 上、这些终端连接到接头连接器、您可以使用它们来扩展和连接接头。

    --

    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jagadish
    谢谢你。 我将期待您的来信、了解我们可以在何处/何时购买 RM57 HDK 电路板(用过的或新的)。
    将 SDcard 连接到 SPI 引脚后、TI 是否建议可在何处购买兼容于连接到 Launchpad 上 SPI 引脚的 SDCard 板?  TI 是否 还销售可访问 SPI 引脚连接到 launchpad 板的 SDCard 评估板?  
     
    再次感谢您、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哪里可以购买可连接到 launchpad 上 SPI 引脚的兼容 SDCard 板?  [/报价]

    有一些类似的在线 SD 卡适配器。  

    https://probots.co.in/micro-sd-card-adapter-module-with-spi-interface-for-arduino.html

    该接头的引脚排列为 GND、VCC、SPI_MISO、SPI_MOSI、SPI_CLK、 SPI_CS

    然后将适配器插入 LaunchPad 的 J10:

    并通过导线将 GND、VCC 和 SPI_CS 连接至适配器。

    我将等待您的回复,了解我们可以在何处/何时购买 RM57 HDK 板(用过或新)。

    我不知道 RM57 HDK 何时可用。

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、QJ、谢谢。 TI 是否销售扩展板、我们是否只能将 RM57 launchpad 插入其中、以便我们可以接触到 该板两侧的引脚和未组装的 Booster Pack 引脚? 或者我们唯一的选择是购买引脚并将其焊接到 Launchpad 电路板上吗? 我的一位团队成员表示、他认为 TI 销售的是可以将 launchpad 板插入的扩展板? TI 是否仍然 提供这些参考设计、这些参考设计称为什么产品、我们可以在哪里购买这些参考设计?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TI 是否销售扩展板

    否、我们没有适用于 RM57Lx Launchpad 的 BoosterPack。