This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634:AM263x-LP

Guru**** 2582375 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1232386/am2634-am263x-lp

器件型号:AM2634

大家好、

我在运行更新后的示例代码时看到以下错误、附件是代码。 请检查并告诉我您的 inputs.e2e.ti.com/.../mcspi_5F00_loopback_5F00_am263x_2D00_lp_5F00_r5fss0_2D00_0_5F00_nortos_5F00_ti_2D00_arm_2D00_clang.zip

[Cortex_R5_0]断言:0.12s:SoC/am263x/SoC_Rcm.c:SOC_rcmGetModuleClkDivVal:1418:(inFreq % outFreq)=0失败!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ravichandra:

    我能够导入和编译附加的 CCS 工程以及适用于 AM263x 08.05.00.24的 MCU+ SDK。 它在 AM263x LP 上运行正常。 以下是屏幕截图:

    您的文章中报告的错误看起来像是 SysFW 错误。 这可能是由 AM263x LP 的 QSPI 闪存中刷写的 SBL_NULL 的 SysFW 版本不兼容引起的。

    请使用适用于 AM263x 的 MCU+ SDK 08.05.00.24或08.06.00.34导入并重新编译您的 CCS 项目。 使用相应 MCU+ SDK 版本的预构建 SBL_NULL 二进制文件更新 AM263x LP 的 QSPI 闪存。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../AM263x_5F00_lp_5F00_SPI_5F00_Issue.salHiMing、

    感谢 您的积极响应。 是的、更新闪存后、我不再看到错误。 我曾尝试捕获 SPI 数据、但看到以下问题、由于我们的器件 BQ79600被唤醒。 您能否在您身边检查一下?

    1) 1)当 CS 变为高电平时、MOSI 保持低电平

    2) 2) 2)在 MOSI 上发送一系列0x0时、我看到 MISO 上的数据

    谢谢。

    拉维

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ravi 您好、

    1) 1)在 syscfg 中将 D0 (MOSI)和 D1 (MISO)拉至低电平、因此即使 CS 变为高电平、它也保持低电平、这是正常的。

    2)我没有看到任何东西在 D1 (MISO )。 附上了我的 Saleae 捕获信息、请在 AM263x LP 的 SPI0_CS0 (J2-18)、SPI0_CLK (J1-7)、SPI0_D0 (J6-55)和 SPI0_D1 (J6-54)上找到。

    e2e.ti.com/.../AM263x_5F00_lp_5F00_SPI_5F00_Issue_5F00_Ming.sal

    以上的 BMS 命令在我看来很正常。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ming:

    谢谢、在将 D0更改为上拉后、我看到在 CS 引脚变为高电平之前 MOSI 线路变为高电平。 但我看到来自3V3引脚的输出电压低 、大约为2.2V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ravi 您好、

    您是否连接了 Saleae 的接地? 是否要将任何其他器件连接到 AM243x LP?

    如果确实如此、请断开 AM243x LP 的所有器件并重新测试。

    此致、