This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM243x--Sa2ul 示例在 hsfs 器件 MCU_PLUS_SDK_am243x_08.04.17上不工作

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1231217/am243x--sa2ul-example-not-working-on-hsfs-device-mcu_plus_sdk_am243x_08-04-17

您好 Aakash、

我的错误与 TT https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1169124/am2434-sa2ul-example-not-working-on-hs_fs-device---leads-to-hwip_data_abort_handler-void?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=sa2ul#中描述的错误相同

我使用版本08.04、假设问题就是这样。 目前没有迁移至版本08.05.xx 的计划

 您能否为我提供此版本的补丁文件?

非常感谢、

此致、

Karen Agüero í a

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karen Agüero í a Meza

    我确定08.04版本存在一个已知问题、即 SA2UL 无法正常工作。 这是因为08.04的 SYSFW 不会释放应用程序要使用的 SA2UL 的防火墙。 此问题已在08.05版本中修复。 您可以从08.05回移植 SYSFW 以确保它在08.04上正常工作(尽管不推荐),也可以迁移到08.05 (或更高版本)。

    此致、
    Aakash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aakash:

    我正在使用版本08.05现在,我尝试使用简单的示例 Sa2ul RNG 不加密,但在函数 Drivers_firewallOpen()函数中有一个错误。

    您将在控制台中看到消息"error (错误)"  

    [MAIN_Cortex_R5_0_0]错误:DRIVERS_firewallOpen:86:针对实例0的防火墙打开失败!!!
    [SA2UL] Sa2ul RNG 示例已启动...
    错误: DRIVERS_firewallOpen:86:实例0的防火墙打开失败!!!  

    参见 Bild 1:

    非常感谢

    此致、

    凯伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 

    您使用的引导模式是什么? 是开发引导模式还是 SBL-OSPI 引导模式? 是否从08.05版本开始加载 SYSFW?

    此致、
    Aakash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aakash:  

    启动模式为 QSPI。  

    但是、我发现了这个问题、还必须使用版本08.05生成 SBL。  

    这解决了问题。

    非常感谢!

    此致、

    卡内