This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM57L843:为什么 DMA RAM SECDED 1位 ECC 错误故障注入和 DMA RAM SECDED 2位 ECC 错误故障注入会生成相同的故障并触发相同的 ESM 组1中断

Guru**** 2541040 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1227106/rm57l843-why-do-dma-ram-secded-1-bit-ecc-error-fault-injection-and-dma-ram-secded-2-bit-ecc-error-fault-injection-generate-the-same-fault-and-triggger-the-same-esm-group1-interrupt

器件型号:RM57L843

您好!

我们现在发现 DMA RAM SECDED 1位 ECC 错误故障注入和 DMA RAM SECDED 2位 ECC 错误故障注入生成相同的故障、并触发相同的 ESM 组1中断(ESM1.3)。

您能帮助检查 SDL 代码吗?

第1步。 我们还进行了  DMA RAM SECDED 2位 ECC 错误故障注入。  正如预期的那样。

第2步。  我们提供了 DMA RAM SECDED 1位 ECC 错误故障注入。 STAT1寄存器仍为0x00000008 (位3表示 ESM_G1ERR_DMA_ECC_Uncorr)这是意外的。