This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3107:STANDBY1模式下的测量功耗大于20uA、与1.5uA 的理论值不同。

Guru**** 2399305 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1229436/mspm0g3107-the-measured-power-consumption-of-the-standby1-mode-is-greater-than-20ua-which-is-different-from-the-theoretical-value-of-1-5ua

器件型号:MSPM0G3107

您好,

测试电机驱动板的硬件。
使用关断模式测量81uA 的电流、关断模式的理论功耗为50nA、表示外设硬件消耗约为81uA。  
使用待机0模式时测得的电流为102uA、指示待机0模式为21uA、这不声明理论功耗。
使用待机1模式时测得的电流也为102uA、这表示待机1模式也为21uA、远高于1.5uA 的理论值。
这样做的原因可能是什么? 芯片可能是旧版本的旧版本。 芯片测量是2022年12月之前获得的样本。

 感谢 advace

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它与 MCU 版本无关。 您可能需要将所有 GPIO 引脚设置为输出功能和输出低电平。 然后测试电流消耗。  

    此致、

    现金豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Cash

    上述测试数据基于未使用引脚到下拉输入的配置。 当未使用引脚配置为输出低电平时、测试结果未更改。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您必须将所有引脚配置为输出低电平以进行电流测量。 否则、我们不知道电流是由 MCU 还是由电路板的其余部分消耗。

    此致、

    现金豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复。
    由于我们电路板上其他 IC 的低功耗模式由 MCU 的某些引脚控制、因此我们无法将所有引脚都配置为低电平。 我们目前不会对其进行优化。 如果我们将来可以单独测试 MCU 的功耗、我们将对测试数据进行补充。

    此致、

    杰森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jason、

    明白。 只是再次确认一下、它与 MCU 版本无关、我们已经对预发布版本进行了测试、数据表中的数据来自其测试结果。

    此致、

    现金豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、现金,

    今天准备了一个仅具有 MCU 系统的电路板、并在使用 SYSOSC 作为 MCLK 时钟源时测试了 STANDBY1模式下1.1uA 的睡眠电流。 该电流符合预期。
    这个回复中提到的测试基于所有 IO 端口被配置为输出低电平、其中包括 SWD 接口的引脚。
    现在发现了一个新问题。 在使用 SYSPLL 作为 MCLK 的时钟源后、STANDBY1模式下的睡眠电流为48uA、预计低于2uA。
    时钟配置代码如下:

    静态 const DL_SYSCTL_SYSPLLConfig gSYSPLLConfigSYSOSC ={
    .inputFreq = DL_SYSCTL_SYSPLL_INPUT_FREQ_16_32_MHz、
    .rDivClk2x = 1、
    .rDivClk1 = 0、
    .rDivClk0 = 0、
    .enableCLK2x = DL_SYSCTL_SYSPLL_CLK2X_ENABLE、
    .enableCLK1 = DL_SYSCTL_SYSPLL_CLK0_DISABLE、
    .enableCLK0 = DL_SYSCTL_SYSPLL_CLK0_DISABLE、
    .sysPLLMCLK = DL_SYSCTL_SYSPLL_MCLK_CLK2X、
    .sysPLLRef = DL_SYSCTL_SYSPLL_REF_SYSOSC、
    .qDiv = 4、
    .pDiv = DL_SYSCTL_SYSPLL_PDIV_2、

    };

    DL_SYSCTL_setSYSOSCFreq (DL_SYSCTL_SYSOSC_FREQ_BASE);

    DL_SYSCTL_configSYSPLL ((DL_SYSCTL_SYSPLLConfig *)&gSYSPLLConfigSYSOSC);

    DL_SYSCTL_setMCLKSource (SYSOSC、HSCLK、DL_SYSCTL_HSCLK_SOURCE_SYSPLL);

    DL_SYSCTL_setMCLKDivider (DL_SYSCTL_MCLK_DIVIDER_DISABLE);
    DL_SYSCTL_setULPCLKDivider (DL_SYSCTL_ULPCLK_DIV_2);
    DL_SYSCTL_setPowerPolicySTANDBY1 ();
    DL_SYSCTL_setBORThreshold (DL_SYSCTL_BOR_THR_THR_LEVEL_0);
    DL_SYSCTL_setFlashWaitState (DL_SYSCTL_FLASH_WAIT_STATE_2);

    此致、

    杰森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    STANDBY1模式的测试条件应是 SYSOSC 关闭。 MCLK 应以 LFCLK 为时钟源。  

    此致、

    现金豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    根据数据表、SYSOSC 和 SYSPLL 振荡器在 STANDBY1睡眠期间自动停止、无需手动切换到 LFCLK。 此外、还使用 SYSOSC 作为 MCLK 时钟源、测试了前一个应答中的1.1uA 电流。

    此致、

    杰森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我测试了您的代码、发现额外的电流消耗来自 SYSPLL。  我 目前不知道根本原因、需要一些时间来深入研究。

    此致、

    现金豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题已解决。休眠前将MCLK时钟源切换为SYSOSC,之后设置HSCLKEN μ SYSPLLEN寄存器位为0关闭PLL。μ A