This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:AM2434系统功能符合 SIL 3?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: AM2434, AM2634

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1231089/am2434-am2434-systematic-capability-up-to-sil-3

器件型号:AM2434
主题中讨论的其他器件: AM2634

您好、专家!

我迫切要求为我的客户服务。

客户正在为 I/O 模块开发功能安全产品、 他们对 AM243x 感兴趣。 下面是一些问题:

Q1.AM2434 R5F 可以在 锁步模式下工作? 如果是、 AM243x R5F 会启用具有功能安全 MCU/M4F 的锁步模式、以便芯片硬件达到符合 SIL 2要求的硬件完整性、然后两个 AM243x 可以 达到 SIL 3要求的系统功能。 如果不是、 符合 SIL 2要求的硬件完整性仅指向 功能安全 MCU/M4F、 R5F属于 非功能 域。 因此、 功能安全的代码只能在 M4F 上运行。 我对吗?

Q2.如果 AM2434 R5F 可以工作 锁步模式、根据 仪表盘两个 R5F 操作说明相互诊断? 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、绍兴市

    AM2434不支持锁步。 它仍支持带有附加 M4内核的 SIL-2、可用作安全监控 MCU。  AM2634支持锁步内核、最高符合 SIL-3功能安全标准。 它还具有更多的实时控制功能和模拟外设。  

    Cortex-R5F 高速缓存和 SRAM 受 SECDED ECC 保护、而 Cortex-M4F SRAM 也受 SECDED ECC 保护。 两个内核(R5和 M4)都可以执行功能安全机制、例如存储器 BIST、CPU 内核 BIST、ECC 诊断等。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang、

    如果我理解正确、那么 FSoE 代码可以在 R5F 上运行、对吧? 只需使用 安全监控 MCU 比较 功能数据即可。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、可以对 R5F 执行安全诊断、例如 CPU LBIST 和 SRAM PBIST、内存 ECC 自检。 MCU 可以启动诊断并监控测试状态。