This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129ENCPDT:TI-RTOS HTTPS 示例不起作用

Guru**** 2538960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1232146/tm4c129encpdt-ti-rtos-https-example-not-working

器件型号:TM4C129ENCPDT

您好!

我在 CCS 版本12.2.0中使用 TM4C129ENCPDTI、在 TivaC 2.16.01.14中使用 TI-RTOS、在 XDCtools v 3.2.0.06_CORE 和编译器 ti-cgt-arm_20.2.7.LTS 和 wolfssl-3.9.10-stable 中使用 TI-RTOS。

我正在尝试使 HTTPSGET 示例正常工作。 httpsget 示例不能正常工作。
它会成功构建。 当我运行程序时、控制台仅打印 DHCP 正在运行(下面附有错误)。 我没有获得网络添加的 IP 和其他数据。 如何解决该问题?

我的配置:

1) IP 常规设置

2) DHCP 设置

设置中是否需要更改?

此致

A·克

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Anusree:  

     在 CCS8中、曾经有一个 HTTPS 示例、您可以从 Resource Explorer 下载、但我在 CCS12中找不到相同的名称。 下面是 CCS8中的 HTTPS 示例。 请注意、它基于 WolfSSL 4.4.0。 您可以将.cfg 与此示例进行比较。  

    e2e.ti.com/.../1440.httpsget.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    蔡海涛

    我以" tirtos_tivac_2_16_01_14"为例。

    成功构建示例并从服务器获得响应。

    谢谢你的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Anusree:

     很高兴您能够解决此问题。 您能否说明如何解决编译问题、例如任何 wolfSSI 库问题、以及 wolfSSL 的版本? 我相信这会对 e2e 社区有所帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Charles

    首先我遇到了 wolfsl 库版本 wolfsl 5.6.0的问题,然后我更 改为版本 wolfsl 3.9之后,链接问题被修复,编译成功。
    然后我有 通信问题,服务器没有得到正确的输出. 之后,我注意到了 MAC 地址,我得到了 ff-ff-ff-ff. 因此 MAC 地址已更改。 这样、与服务器的通信就能完美地运行。