This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1114:安全手册和 FMEDA 中的复位安全机制不同

Guru**** 2939090 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1232667/tms570ls1114-reset-safety-mechanism-different-in-safety-manual-and-fmeda

器件型号:TMS570LS1114

您好!  

复位安全机制 RST6/RST7/RST8在安全手册和 FMEDA 表中有所不同。

安全手册:

     

FMEDA:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您对 FMEDA 和 SM 之间的不匹配问题提供反馈。  我们知道这种不一致性。

    RST6外部看门狗与 CLK5C 外部看门狗是冗余的、因此我们选择对复位 的 ID 重新编号、以便 RST6成为静态配置寄存器的定期软件回读、并且 RST8和9更新为 RST7和8。 遗憾的是、FMEDA 诊断列表中错过了此更改。 要解决此问题、只需禁用 RST6并确保启用 CLK5C、然后根据您的应用需要启用/禁用 RST7-9。 这将确保时基故障率计算正确并与安全手册保持一致。