This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2631:JEPG 2000解码

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2631

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1231272/am2631-jepg-2000-decoding

器件型号:AM2631

大家好、

您是否有支持 JEPG 2000 解码的设备? 或类似于 AV over IP,KVM over IP,USB over IP。

谢谢。

扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zach:

    您是否真的使用 AM2631? 如果不是、您使用什么器件?

    AM2631似乎不支持您列出的项目。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bin、

    我不知道器件型号、只需根据系统要求输入一个。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zach:

    Unknown 说:
    您是否有可以支持 JEPG 2000 解码的设备? 或类似于 AV over IP,KVM over IP,USB over IP。

    似乎这些项目就是应用、您可能需要将它们转换为硬件/SoC 要求、并将它们映射到微处理器。 例如、AM62x 或 AM62Ax 提供两个以太网端口、任何与以太网相关的应用都可以与处理器中提供的其他硬件外设一起在软件中实现。