Other Parts Discussed in Thread: CC31XXEMUBOOST
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:EK-TM4C129EXL 主题中讨论的其他器件:CC31XXEMUBOOST
团队、您好!
代表我的客户发布:
我正在创建我自己的 RTOS、并且希望能够同时运行多个(实际上只有2个)线程。 我使用的是 TM4C129EXL、我还有 CC31XXEMUBOOST。 由于 TM4C 是单核而 Booster Pack 是仿真器、我是否可以将 Booster Pack 用作另一个内核并创建一个可执行并行计算的系统? 我知道该 Booster Pack 专为支持 Wi-Fi 的器件而设计、但如果是仿真器、我不知道为什么不能实现这一点。 如果可能的话,有什么办法实施的想法吗?
此致、
雷南