This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EK-TM4C129EXL:Booster Pack 应用询问

Guru**** 667810 points
Other Parts Discussed in Thread: CC31XXEMUBOOST
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1231795/ek-tm4c129exl-booster-pack-application-inquiry

器件型号:EK-TM4C129EXL
主题中讨论的其他器件:CC31XXEMUBOOST

团队、您好!

代表我的客户发布:

我正在创建我自己的 RTOS、并且希望能够同时运行多个(实际上只有2个)线程。  我使用的是 TM4C129EXL、我还有 CC31XXEMUBOOST。  由于 TM4C 是单核而 Booster Pack 是仿真器、我是否可以将 Booster Pack 用作另一个内核并创建一个可执行并行计算的系统?  我知道该 Booster Pack 专为支持 Wi-Fi 的器件而设计、但如果是仿真器、我不知道为什么不能实现这一点。  如果可能的话,有什么办法实施的想法吗?

此致、

雷南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     cc31xxemuboost 旨在为 CC31xx (wi-fi) Booster Pack 提供调试接口。  

    我不知道你要做什么,但它似乎是错误的。

    您应 查找多内核器件。