This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1114:TMS570LS1114

Guru**** 2856710 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1232551/tms570ls1114-tms570ls1114

器件型号:TMS570LS1114

您好!  

目前我有 TI 为   TPS65381a 芯片提供的 TPS 驱动程序代码

驱动程序基于 mibspi、我询问是否可以获取基于 SPI 和 DMA 的驱动程序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    安全诊断库(SDL)中的 TPS 驱动程序使用 SPI、而不是 MibSPI、但 DMA 未在 TPS 驱动程序中使用。

    我不认为使用 DMA 通过 SPI 配置 TPS65381有大的好处。 如果数据速率非常慢且数据大小很小、则 DMA 将过度技能。