This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2732-Q1:QSPI D1需要上拉或不需要上拉

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: AM2732

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1231598/am2732-q1-qspi-d1-need-pull-up-or-not

器件型号:AM2732-Q1
主题中讨论的其他器件:AM2732

您好!

InTIDA-020047双器件毫米波级联参考设计,QSPI D1上拉与10k Ω 电阻器从外部,Ω 电阻器、在 AM2732中从内部下拉、是否存在同时上拉和下拉冲突。

在不安装 QSPI 闪存的情况下,、上拉 电路将 从上拉源产生灌电流、从而可能导致 AM2732启动故障。

TIDA-020047原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在这种情况下、可以移除上拉电阻、因为 QSPI_D1不需要

    此致!

    丹尼尔