This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129ENCPDT:SPI

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1232653/tm4c129encpdt-spi

器件型号:TM4C129ENCPDT

大家好!

在我的代码中、我能够从 SPI 闪存读取器件 ID、但无法执行读取 操作。 。 当我写入虚拟数据 A B C D 并尝试读取时、我将仅获取全部0xFF。 请查看我的代码并帮助我。

提前感谢。

在 IT RTOS 中使用 SPI 配置的 IM

void SPI_CONFIG (void)
{
SPI_PARAMS_INIT (&spiParams);
spiParams.transferMode = SPI_MODE_BLOCKING;
spiParams.transferTimeout = SPI_WAIT_FOREVER;
spiParams.transferCallbackFxn = NULL;
spiParams.mode = SPI_MASTER;
spiParams.bitrate = 1000000;
spiParams.dataSize = 8;
spiParams.frameFormat = SPI_POL1_PHA1;

spiHandle = SPI_open (Board_SPI0、&spiParams);
if (spiHandle == NULL)
{
// printf ("无法打开 SPI2...!");


//此函数使闪存写入使能

空 flashWriteEnable (void)
{
controlCSPin (true);//将 CS 引脚设置为低电平以启用器件
//启用写入使能
translBuffer[0]= 0x06;//写入使能命令
SPI_Transaction spiTransaction;
spiTransaction.count = 1;
spiTransaction.txBuf = translBuffer;
spiTransaction.rxBuf = NULL;

if (spi_transfer (spiHandle、&spiTransaction))
{
// printf ("写入启用成功...");

否则
{
// printf ("写入启用错误发生... !");
返回;

controlCSPin (false);//将 CS 引脚设置为高电平以禁用器件


//用于擦除闪存扇区的函数
空 flashSectorErase (uint32_t 地址)
{
controlCSPin (true);//将 CS 引脚设置为低电平以启用器件
//擦除扇区
SPI_Transaction spiTransaction;
// spiTransaction.count = length + 4;
// spiTransaction.count = length;
spiTransaction.txBuf = translBuffer1;
spiTransaction.rxBuf = receiveBuffer1;

translBuffer[0]= 0x20;//扇区擦除命令
translBuffer[1]=(地址>> 16)& 0xFF;//地址字节2
translBuffer[2]=(address >> 8)& 0xFF;// Address byte 1
translate_Buffer[3]=地址和0xFF;//地址字节0
spiTransaction.count = 4;

if (spi_transfer (spiHandle、&spiTransaction))
{
// printf ("扇区擦除成功... !");

否则
{
// printf ("出现扇区擦除错误... !");
返回;


//将数据写入 W25Q 闪存的函数
void flashWrite (uint32_t address、uint8_t * data、uint32_t length)
{
flashWriteEnable();
闪存扇区擦除(地址);
//读取 W25Q32闪存的状态寄存器
uint8_t statusRegister = readStatusRegister ();

SPI_Transaction spiTransaction;
// spiTransaction.count = length + 4;
spiTransaction.count =长度;
spiTransaction.txBuf = translBuffer1;
spiTransaction.rxBuf = receiveBuffer1;


//等待擦除操作完成(可以使用状态寄存器轮询)
if ((statusRegister & 0x02))//((statusRegister & 0x01)== 0) BUSY
{
//页面程序
controlCSPin (true);//将 CS 引脚设置为低电平以启用器件
translBuffer[0]= 0x02;// Page Program 命令
translBuffer[1]=(地址>> 16)& 0xFF;//地址字节2
translBuffer[2]=(address >> 8)& 0xFF;// Address byte 1
translate_Buffer[3]=地址和0xFF;//地址字节0

memcpy(&translBuffer[4],data,length,);
spiTransaction.count = length + 4;

if (spi_transfer (spiHandle、&spiTransaction))
{
// printf ("页面程序成功... !");

否则
{
// printf ("出现页面程序错误... !");
返回;

controlCSPin (false);//将 CS 引脚设置为高电平以禁用器件

//从 W25Q 闪存读取数据的函数
void flashRead (uint32_t address、uint8_t * data、uint32_t length)
{
controlCSPin (true);//将 CS 引脚设置为低电平以启用器件
translucBuffer1[0]= 0x03;//读取命令
translBuffer1[1]=(地址>> 16)& 0xFF;//地址字节2
translBuffer1[2]=(address >> 8)& 0xFF;// Address Byte 1
translBuffer1[3]= Address & 0xFF;// Address Byte 0

SPI_Transaction spiTransaction;
spiTransaction.count = length + 4;
// spiTransaction.count = length;
spiTransaction.txBuf = translBuffer1;
spiTransaction.rxBuf = receiveBuffer1;

if (spi_transfer (spiHandle、&spiTransaction))
{
memcpy (data、&receiveBuffer1[4]、length);
// printf ("读取成功... !");

否则
{
// printf ("读取错误发生... !");

controlCSPin (false);//将 CS 引脚设置为高电平以禁用器件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     您没有提到 SPI 闪存的器件型号。 我不能只是查看您的冗长代码行并判断出问题所在。 我强烈建议您使用示波器或者更好的逻辑分析仪、以便快速发现问题。 查看逻辑分析仪捕获结果、并检查是否从主设备发送了正确的命令。 您是否满足从器件的时序要求? 是否 为 A、B、C、D 发送了正确的写入命令和数据?  是否发送了正确的读取命令? 您需要将发送的命令与从器件数据表中规定的命令格式进行比较。  如果您发送的命令正确且闪存没有相应地响应、则您可以 调查从器件侧。 如果从器件在总线上返回正确的数据、但主器件未捕获数据、那么主器件侧会出现软件问题。 同样、逻辑分析仪或示波器是解决此问题的最佳方法、而不是通过数百行代码来发现错误。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    抱歉有问题,我使用的从设备是 W25Q32JV。 提供了所需的延迟。让我来探测通信通道。