This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1306-Q1:Keil DFP 1.1.0无法连接到 J-link 调试器

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: SEGGER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1231416/mspm0l1306-q1-keil-dfp-1-1-0-cannot-connect-to-j-link-debugger

器件型号:MSPM0L1306-Q1
主题中讨论的其他器件:SEGGER

我最近将 SDK 和 Keil 软件包更新为最新版本(SDK:1.00.01.03和 DFP:1.1.0)。 我可以在 Keil 5.38中进行编译和编译、但无法使用 Jlink 进行连接和调试。 我收到一条错误消息"无法加载闪存器件描述!"

但是、如果我使用最新的驱动程序库和旧的0.0.1-eng DFP 软件包进行构建、那么我就可以正确地对电路板进行编程和调试。 问题是、在第一版芯片和量产芯片之间更改了某些寄存器。 因此、对于 TIMG 等某些外设、调试窗口不会正确显示寄存器。

此外、如果我使用仿真器和 DFP 1.1.0进行调试、我可以看到 TIMG4的寄存器位于正确的地址。

这似乎与 SEGGER 工具有关。 有人可以协助吗?