请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS570LC4357-EP 您好!
我们正在开发一个需要并行执行的项目:
*高速采集 ADC ,连接在 SPI 总线上
*事件记录到 SPI 闪存。
高速 ADC 采集应定期进行、而不会发生抖动、而记录到闪存的事件可以较低的优先级执行、如果在完成闪存存储的所有传输之前发生较高优先级的 ADC 周期、则最终会中断
根据 TMS570LC43x 数据表 spnu563a.pdf、p706、可将闪存传输指定为低优先级、将 ADC 指定为高优先级。

我们想知道:
当高优先级 DMA 挂起时
它可以在所有传输完成之前中断正在进行的低优先级 DMA 传输、以便为高优先级 DMA 传输提供服务