This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EK-TM4C123GXL:应用程序自定义工具和 Tiva-C 编程(TM4C123GXL)

Guru**** 1772095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65987D
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1232194/ek-tm4c123gxl-application-customization-tool-and-tiva-c-programming-tm4c123gxl

器件型号:EK-TM4C123GXL
主题中讨论的其他器件:TPS65987D

您好、专家:

你好。

我采用 TPS65987D USB-C PD 控制器设计了一个电路板。 控制器和设计也能正常工作。 我现在尝试使用所需的 USB-C PD 配置文件对 TPS65987D 进行编程。 为此,我将使用您在您的网站上提供的应用程序自定义工具。 我正在使用全新的 TM4C123GXL 板将 SPI 和 I2C 信号连接到 USB-C 板。

但是、PC 将 TM4C123GXL 板识别为 Stellaris 内电路调试接口并将其分配给虚拟 COM (例如 COM1)。 当我打开应用程序自定义工具软件时、能够识别 COM1上的 Tiva C。 如果我通过读取 Tiva 固件版本按 Test COM、它将保持未知状态。

无论如何、我按"OK"、如果我要转到"扫描地址范围"以进行器件响应、这会卡很多时间、我必须关闭应用工具(在这两种情况下、是否使用由 USB 电源供电的 USB-C 控制器)。

如果我按 I2C HI 读取、我收到无法打开 COM 端口的错误、然后我认为这是软件的问题。 我已经安装了 Tiva-C 的 TI 驱动程序、是否安装了错误的驱动程序?

我做错了什么?

此外、TPS65987D 的 I2C_1端口的地址与 GND 相关、然后根据数据表、该端口为0x00。


请告知

此致、

乔舍尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josel、您好!

    您需要开发自己的 Tiva 代码来与 PD 控制器通信。

    我们的 PD 控制器将 Tiva 视为 EC 并通过 I2C 进行通信。 您需要开发自己的 Tiva 代码以通过 I2C 与 PD 通信。

    此致