This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2431:AM243x -安全启动支持

Guru**** 2752855 points

Other Parts Discussed in Thread: LP-AM243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1230712/am2431-am243x---secure-boot-support

器件型号:AM2431
主题中讨论的其他器件:LP-AM243

大家好、我们正在评估 AM243x Launchpad 和 AM243x GP EVM 以检查安全引导支持。

由于 AM243x GP EVM 包含 HS-FS、因此仅 AM243x GP EVM 支持安全引导和其他安全功能吗?

理解的基本概念。 有两种器件类型 GP 和 HS。   GP 类型的 AM234x LP 中的 MCU、因此不支持安全引导。  

我们的目标 MCU 是 AM2341、什么是包含 HS-FS 的器件型号、这样我们就可以确保支持安全启动? 数据表中是否提供了此信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen:

    AM243 EVMLP-AM243 现在都具有 HS-FS 器件。  LP-AM243 LaunchPad 最初提供的是 GP 器件、而不是 HS-FS 器件、但 AM243 LaunchPad 的最新更新包含迁移到 HS-FS 器件。  如果您看一下 LP-AM243用户指南的第2.6节、它介绍了如何判断电路板上的器件是 GP 芯片还是 HS-FS 芯片。  AM243 EVMLP-AM243 现在都仅附带 HS-FS 器件、因此您可以订购其中任何一个、随后便会收到一个 HS-FS 器件。

    我关于确定订购哪款 EVM 的建议是将 EVM 的功能与您的预期应用进行比较、从而找到最适合的应用。  另请注意、EVM 使用较大的"ALV"封装版本的 AM243、而 LaunchPad 使用较小的"ALX"封装版本。

    谢谢。
    迈克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    感谢您对评估板的阐述。

    我们计划使用  AM2431BSDFHIALFR MCU、 这是 GP 器件还是 HS 器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen:

    请查看 AM2431数据表、第10.1条提供了器件命名规则表、其中包含器件型号中所有不同字符的细分信息以及字符的含义。

    从表中可以看出、"H"表示器件是"安全"的。  这是"HS"中所指的"高安全性"。

    谢谢。
    迈克