This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3107:EEPROM 仿真/循环功能

Guru**** 2964240 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1232106/mspm0g3107-eeprom-emulation-cycling-capability

器件型号:MSPM0G3107

您好!  

我正在阅读 EEPROM 仿真 A 类的应用手册、特别是关于循环能力计算的应用手册。  EEL 使用低32KB 的数据闪存、可实现高达100k 的编程/擦除周期。 但等效耐久性计算是使用上部闪存耐久性(10k 个周期)完成的。

是否有使用该值的原因? 估算 eq 时应采取的值。 寿命?  

感谢您发送编修。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zaher。

    是的、回答正确。  等效耐久性计算是通过 常规  闪存耐久性(10k 周期)。 如果使用 较低的32KB、则应使用 100k 个周期进行计算。

    谢谢。

    于浩