This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:无法为自定义 AM2434板设置 DFU 模式

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: AM2434

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1231680/am2434-unable-to-set-dfu-mode-for-custom-am2434-board

器件型号:AM2434

您好、专家:

我们使用 AM2434控制器设计了定制板、并遵循  

https://software-dl.ti.com/mcu-plus-sdk/esd/AM243X/08_06_00_43/exports/docs/api_guide_am243x/SDK_DOWNLOAD_PAGE.html#INSTALL_TIARMCLANG 

以进行 SDK 和电路板设置。

借助该基准、我无法执行 "安装驱动程序以使用 SBL DFU 的步骤"。

我已在系统中成功安装 DFU。 如果我执行"Dfu-util -l "命令、则我未从定制板获得任何响应。

使用相同的系统设置、我会在 EVM 板中获得响应、但在定制板上无法正常工作。

甚至我无法在系统的设备管理器中检测到任何内容。

也完成了 DFU 模式引导设置并将 USB 连接到 USB0端口。

请帮我解决。

--

谢谢。此致、

D·帕特尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Divyesh:

    如果 DFU 流程适用于 AM243x EVM、但不适用于定制板、我建议查看定制板的原理图、尤其是 USB 器件。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ming:

    非常感谢您的支持。

    请发邮件给我吗? 我将在这里为您提供详细信息。

    --

    谢谢。此致、

    D·帕特尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ming:

    我能够使用 DFU 模式。

    发生控制器失准错误。

    使其在焊接后正常工作。

    感谢您的支持。

    --

    谢谢。此致、

    D·帕特尔