This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM46L852:针对以太网模式的连接器和收发器

Guru**** 2784175 points

Other Parts Discussed in Thread: RM46L852, TMDXRM46HDK, DP83640, HALCOGEN, LAUNCHXL2-RM46

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1222295/rm46l852-connectors-and-transceivers-for-the-ethernet-modes

器件型号:RM46L852
主题中讨论的其他器件: TMDXRM46HDKDP83640HALCOGENLAUNCHXL2-RM46

大家好、我叫 Aaron、 其他工业和技术公司 R+D+I 部门的工程师。

我想知道构成物理层的连接器、收发器和其他组件、可以将 RM46L852微控制器的 RMII 模式、MII 模式和 MDIO 模式用于通信以太网。

另一方面、简化的媒体独立接口(RMII)模式、 MDIO 模式和媒体独立接口(MII)模式的优缺点是什么?

此致、

亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Aaron

    Unknown 说:
    我想知道什么连接器、收发器和其他组件构成物理层、我可以将 RMII 模式、RM46L852微控制器的 MDIO 模式用于通信以太网。

    请参阅 TRM 中的第31章、了解 RMII、MII 和 MDIO 模式的协议。

    RM46x 16/32位 RISC 闪存微控制器技术参考手册(修订版 C)(TI.com)

    和参考了 HDK 原理图、以了解物理连接性。

    TMDXRM46HDK 开发套件| TI.com

    Unknown 说:
    另一方面,简化媒体独立接口(RMII)模式、 MDIO 模式和媒体独立接口(MII)模式的优缺点是什么?

    RMII 的优点:

    RMII 的主要优点是、它比 MII 使用的引脚数更少。 所以、它使该器件更紧凑、更具成本效益。

    RMII 的缺点:

    数据吞吐量较低、因为与 MII 相比、RMII 使用的数据线更少、因此与 MII 相比、其吞吐量更小。  

    并非所有以太网 PHY 都支持 RMII、而 MII 是受到更广泛支持的标准。

    最终、在 RMII 和 MII 之间进行选择将取决于应用的具体要求。

    --

    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jagadish:  

    首先、感谢您提供反馈。

    我想询问是否 可以使用收发器 DP83822IRHBR 来代替 TMDXRM46HDK 套件中使用的收发器。

    此致、

    亚伦。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Aaron

    我想问是否 可以使用收发器 DP83822IRHBR 而不是 TMDXRM46HDK 套件中使用的收发器。

    是的、您可以使用它、但请记住、HALCoGen 生成的驱动程序适用于 DP83640。 因此、您必须比较两个器件寄存器并需要在驱动程序中进行必要的更改、否则您需要创建自己的驱动程序。

    --

    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jagadish、您好!

    抱歉、我想我解释得不好。 我正在使用 launchxl2-rm46、我想问问是否可以使用收发器 DP83822IRHBR 代替收发器 DP83640来连接 launchxl2-rm46的以太网模块。

    另一方面、根据我所能确认的内容、HALCoGen 适用于微控制器、而与以太网模块中使用的收发器无关。 因此、只要微控制器是相同的、就 不会出现任何驱动器问题。

    此致、

    亚伦。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Aaron

    我正在使用 launchxl2-rm46,我想问一下收发器 DP83822IRHBR 是否可以代替收发器 DP83640来处理 launchxl2-rm46的以太网模块。

    您无法将 DP83640直接替换为 DP83822IRHBR

    这是因为 DP83640采用48引脚 LQFP 封装。

    而 DP83822采用32引脚 VQFN 封装

    因此、在不更改硬件的情况下、您肯定无法将 DP83640替换为 DP83822。

    即使您重新设计硬件、正如我之前所说的、您也必须进行一些驱动程序更改。

    另一方面、从我能确认的内容来看、HALCoGen 适用于微控制器、而无论以太网模块中使用何种收发器。 因此,只要微控制器是相同的,就 不会有任何驱动程序问题。

    不正确、如果您验证可用于 RM46的以太网示例代码

    此处您可以看到、HALCoGen 默认为 DP83640生成驱动程序、无法从 HALCoGen 直接为 DP83822生成驱动程序。

    因此、您必须验证两个器件的寄存器结构、并需要进行必要的更改才能与 DP83822配合使用。

    --

    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jagadish、您好!  

    抱歉、我想我解释得不好。 我不想直接使用 DP83822IRHBR、而不使用 launchxl2-rm46中的 DP83640、也不使用 TMDXRM46HDK。 我想在其他原型电路板上以外部方式使用 DP83822IRHBR、在 这块电路板上、要连接以太网模块与 launchxl2-rm46。  

    我的问题是、是否可以使用 DP83822IRHBR、或者相反、DP83822IRHBR 的特性不允许使用它来代替 DP83640。

    --

    谢谢。此致、

    亚伦。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Aaron

    我想在其他原型板上使用 DP83822IRHBR 外部,该原型板将连接以太网模块与 launchxl2-rm46。  [/报价]

    在该原型板上、您正在使用哪种控制器? 它是 RM46还是 TI 外部的其他控制器?

    我希望您可以使用 RM46、并希望将其与 DP83822IRHR 相连接。

    如果是这种情况、那么肯定可以使用 DP83822、但正如我之前说过的、必须更改 HALCoGen 生成的驱动程序。 默认为 DP83640生成。

    --

    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jagadish、您好!

    是的、 正如我告诉过您的、我正在使用 launchxl2-rm46。  

    在我的所有项目中、我仅将 HALCoGen 用作学术提案。 这是因为 HALCoGen 有很多缺陷 、 您可能永远不会使用 HALCoGen。

    感谢您提供有关这方面的警告和相关信息。

    此致、

    亚伦。