This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-RM42:尝试与 launchpad 建立连接后 CCS 崩溃

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1228880/launchxl-rm42-ccs-crash-after-trying-to-establish-connection-with-launchpad

器件型号:LAUNCHXL-RM42

大家好、我希望你们度过美好的一天。

我需要帮助来找到解决我的问题的解决方案、即我的 Launchpad 和我的计算机无法在它们之间建立连接

每次我尝试测试连接、验证连接或调试程序时、CCS 都会立即崩溃、而不显示任何消息。 我将使用 XDS100v2 USB 调试探针作为我的连接、我应该使用这个探针、但它无法正常工作。

我曾尝试测试.ccxml 的连接、但也发生了同样的情况、正如您在下图中看到的、它只是冻结、然后崩溃。 另外、我已经尝试执行 xds100serial.exe、但它只是闪烁屏幕并立即关闭

驱动程序看起来工作正常、如下面的屏幕截图所示、它可以识别出 LaunchPad

我已经卸载并重新安装了多次 CCS、但它没有任何变化、此外、我尝试了另一个 Launchpad、一个 TMS570LS043x、发生了同样的情况、我不知道还需要做什么。