This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634:TMDSCNCD263

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1230423/am2634-tmdscncd263

器件型号:AM2634

您好!

如何使用 MCAL_AM263x_00.09.00_07构建 SBL?

mcu_plus_sdk_am263x_08_06_00_34中 的示例指以_vectors_sbl 作为 入口点、而 MCAL 包内的链接器使用_c_int000作为入口点。

使用  MCAL_AM263x_00.09.00_07构建 SBL 的主要指导原则是什么?

谢谢。
您自己的、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、没有基于 MCAL 代码库构建 SBL。 请使用 MCU+SDK 中的相同 SBL 来引导 MCAL 应用。 您只需要像放置和引导附加映像一样引导 MCAL。

    MCAL 版本08.06.02还将在编译期间生成附加映像扩展名、请尝试使用最新版本、并且启动正常。  

    我为此创建了一个内部票证(请注意、您无法访问此链接、因此出于内部跟踪目的将其发布在此处)- [MCUREQ-2786]通过 MCAL 获得 SBL 支持-德州仪器(TI) JIRA (TI.com)

    谢谢。
    兴植

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持、

    您能否提供此 MCAL 包的链接?

    您自己的、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们发布了 MCAL 的较新版本、其中包含更多错误修复和驱动程序支持。 您可以通过以下链接 https://www.ti.com/licreg/docs/swlicexportcontrol.tsp?form_id=337487∏_no=AM263X_RESTRICTED_DOCS_SAFETY&ref_url=EP-Proc-Sitara-MCU 申请 MCAL 包 

    谢谢